Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    03/11/2016

    Schneider Electric представляет Altivar Machine ATV320 - частотно-регулируемый привод для машиностроения

    Москва, 3 ноября 2016 г. — Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявляет о выпуске AltivarTM Machine ATV320 – частотно-регулируемого привода, отвечающего запросам как простых, так и требовательных применений в диапазоне мощностей от 0,18 до 15 кВт (0.25 - 20 л.с.).

    Разработанный для OEM-производителей привод ATV320, входящий в линейку продуктов Altivar Machine, позволяет повысить эффективность промышленных машин, а также снизить издержки на проектирование и разработку благодаря следующим преимуществам:

    • «книжное» и компактное исполнения, разработанные  для простой интеграции практически с любыми агрегатами и монтажа как внутри шкафов управления, так и внутри машин;
    • развитые коммуникационные возможности позволяют интегрировать привод со всеми широко распространенными сетями от EtherNet IP до CANopen, тем самым обеспечивая интеграцию с решениями Schneider Electric MachineStruxure и способствуя соответствию PLCopen;
    • надежное и точное управление как синхронными, так и асинхронными двигателями;
    • надежная конструкция с покрытием печатных плат IEC 60721-3-3 Class 3C3 для использования машин в суровых климатических условиях, например, при температуре до 60°C, без необходимости дополнительного охлаждения;
    • встроенные средства безопасности в дополнение к функции отключения момента «Safe Torque Off» предусматривают четыре функции для полного мониторинга безопасности, что упрощает сертификации машин и обеспечивает соответствие требованиям Machinery Directive 2006/42/EC.

    Подробная информация по Altivar Machine ATV320 доступна по ссылке.

    Altivar Machine ATV320 HU15M2  Altivar Machine ATV320 U04M2C