Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    22/09/2016

    Schneider Electric представляет SmartX контроллер AS-B - сервер и контроллер в одном устройстве

    Москва, 22 сентября 2016 г. - Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, представляет новое серверное устройство в линейке SmartX контроллеров для решения SmartStruxure. Новинка позволяет построить самую компактную в мире систему автоматизированного управления зданием.


    Оптимальное решение для компактных iBMS

    Решение SmartStruxure от Schneider Electric представляет собой мощную и простую в использовании интеллектуальную систему управления зданием (iBMS), обеспечивающую сокращение потребления энергоресурсов до 30%.

    Для построения данной системы компания выпускает целую линейку контроллеров, датчиков и приводов под брендом SmartX. В частности, в 2015 г. в свет вышел SmartX контроллер - AS-P, предназначенный для сложных решений большого масштаба, требующих высокой производительности и гибкости. В отличие от него SmartX контроллер AS-B оптимален для построения компактных систем с небольшим или средним количеством точек.

    SmartX контроллер AS-B продолжает IP архитектуру решения SmartStruxure. Наличие двух портов Ethernet позволяет распространить коммуникации BACnet IP на уровень полевых контроллеров. Благодаря этому новое серверное устройство обеспечивает системе автоматизации ряд преимуществ:

    • увеличение пропускной способности;
    • безопасность коммуникации на полевом уровне;
    • гибкость архитектуры;
    • возможность собирать больше статистических данных;
    • простоту поиска и устранения неисправностей;
    • меньше времени затрачивается на обновление.


    Универсальность, безопасность и высокая производительность

    В продажу поступает восемь моделей SmartX контроллера - AS-B, отличающихся количеством точек ввода-вывода, наличием или отсутствием ручного управления и коммуникационными возможностями. Такой выбор позволит создавать эффективные IP архитектуры, соответствующие потребностям клиентов.

    Стоит отметить, что производительность SmartX контроллера - AS-B выше, чем сервера автоматизации AS, а объем оперативной памяти вдвое больше. Он имеет компактный корпус и встроенные входы и выходы, причем только часть из них - с фиксированным назначением. Благодаря применению современных компонентов, большинство точек ввода-вывода могут быть настроены для подключения различных типов датчиков или приводов.

    Новый контроллер имеет встроенный источник электропитания, а также может быть использован для питания дисплея SmartX контроллер - AD.

    Таким образом, SmartX контроллер AS-B представляет собой универсальное, недорогое устройство автоматизации. Применение данного сервера - контроллера в сочетании с другим оборудованием линейки SmartX гарантирует высокую скорость и надежность коммуникации, максимальный уровень безопасности, простоту обслуживания, снижение затрат и оптимальную эффективность интеллектуальных систем управления зданием.

    SmartX контроллер AS-B для решения SmartStruxure -  интеллектуальная система управления зданием (iBMS)