Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    22/03/2016

    Schneider Electric представляет модные новинки серии Odace

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, дополнила популярную серию декоративных электроустановочных изделий Odace рядом новых функциональных возможностей. Благодаря этим изменениям устройства серии Odace помогут не только разнообразить и освежить интерьер, но и сделать дом по-настоящему удобным, современным и безопасным.

    Украшением линейки Odace стали новые оригинальные рамки с подставкой для мобильного телефона и с держателем для ключей. Такой дополнительный функционал просто незаменим в современном интерьере, он сочетает в себе удобство и эстетичность.

    "Когда мы заряжаем мобильный телефон, обычно он лежит на полу, тумбочке или столе неподалеку от розетки: согласитесь, это не всегда удобно. Так же комфорта не добавляют и ежедневные поиски ключей перед выходом на улицу, - комментирует Роман Бугров, продакт-менеджер компании Schneider Electric. - И здесь пригодятся новые рамки для электроустановочных изделий Schneider Electric. Этот эргономичный аксессуар можно использовать как для зарядки любых компактных мобильных устройств (в том числе МР3-плееров, игровых консолей), так и в качестве постоянного места для Ваших ключей – новая рамка позволит не загромождать стену обилием различных крючков и приспособлений. А главное, вы никогда не забудете выключить свет перед выходом из дома или уйти с разрядившимся смартфоном".

    Помимо этого, линейка ЭУИ Odace пополнилась еще одной новинкой - электронным программируемым термостатом с сенсорным дисплеем. Этот прибор, управление которым осуществляется при помощи прикосновений, предназначен для регулирования температуры комнаты или пола. Установив заранее время включения и выключения термостата, можно значительно уменьшить время использования отопительного оборудования, что неизбежно выльется в экономию потребления электроэнергии. Кроме того, термостат может быть подключен к системам «теплый пол» и иным системам обогрева.
    В числе самых долгожданных обновлений - одноклавишный выключатель и розетка с заземлением и крышкой в сборе со степенью защиты IP44. Эти изделия вобрали в себя все лучшее, что отличает устройства серии Odace: удобство и эргономичность, энергоэффективность и экологичность, привлекательный внешний вид и модный дизайн. Как и все ЭУИ этой линейки, новый выключатель и розетка имеют модульную конструкцию, что позволяет с легкостью менять декоративные рамки электроустановок в зависимости от оформления интерьера. А степень защиты IP44 и наличие крышки на розетке гарантируют бесперебойную работу устройств в помещениях, где повышенная влажность предъявляет особые требования к безопасности.

    Стоит отметить, что все без исключения электроустановочные изделия и аксессуары серии Odace изготавливаются из высокотехнологичных и безопасных для окружающей среды материалов, а производственные мощности компании Schneider Electric, оснащенные самым современным оборудованием, гарантируют их непревзойденное качество и надежную работу. Более того, каждое из устройств Odace может быть полностью автоматизировано, как в совокупности, так и отдельно.