Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    08/12/2015

    Компания Schneider Electric представляет новую версию ПО StruxureWare Building Operation 1.7.1

    Скачать пресс-релиз (pdf) 

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, представляет новую версию программного обеспечения для оборудования семейства SmartStruxure™ - StruxureWare™ Building Operation v1.7.1. Обновленное ПО для комплексного мониторинга и управления функциями энерго- и жизнеобеспечения здания стало еще более гибким и удобным.

    Среди ключевых изменений - новые возможности для веб-станции, каскадные меню, дополнительные функции сетевой защиты, улучшенные функции рабочей станции и сервера, поддержка новой модели сервера автоматизации AS-P, прямое подключение к SmartX дисплей (AD), расширенная поддержка протоколов BACnet, LonWorks, Modbus и другое.

    ПО StruxureWare Building Operation v1.7.1 теперь полностью поддерживает HTML 5 для графических объектов, благодаря чему отпадает необходимость в установке Java для браузеров. Кроме того, это расширяет возможности использования веб-станции с другими браузерами и устройствами. Данная функция позволяет при помощи выпущенного в 2015 году мобильного приложения Technician Tool (для iOS и Android) просматривать графику напрямую из приложения.

    Дополнительные функции веб-станции ускоряют процесс построения трендов и повышают эффективность работы. Так, в окне просмотра трендов появились маркеры и всплывающие подсказки, местоположение которых пользователь может выбрать сам. В журнале регистрации трендов теперь можно просматривать события и комментарии, при этом появилась возможность одновременного просмотра до 10 отдельных цифровых значений. Теперь расчеты можно произвести гораздо быстрее - в окне просмотра графиков трендов и в списке трендов.

    Новая версия ПО позволяет гораздо проще осуществлять навигацию по системе, используя каскадные меню. Ими можно пользоваться с рабочей станции и веб-станции, запускаются они из любого графического окна.

    В современном мире характер сетевых угроз постоянно меняется, следовательно, должны меняться и методы защиты от них. С появлением направленных атак стало очевидно, что информационная безопасность требует нового подхода. Учитывая это, специалисты компании Schneider Electric включили в StruxureWare Building Operation v1.7.1 такие дополнительные требования, как: изменение пароля при первом входе в систему, обязательное изменение пароля администратора перед развертыванием через сервер Project Configuration Server (PCS), блокировку учетных записей пользователей после импортирования в систему или развертывания через сервер PCS.

    Не остались без изменений и возможности рабочей станции и сервера: графика рабочей станции обновляется гораздо быстрее, реализован поиск принудительно установленных оператором значений, появилась возможность индикации состояния подключения (онлайн/офлайн) с рабочей станции на сервер, добавлен новый шаблон универсального счетчика энергии, благодаря чему сервер может работать с любым типом счетчика. Аварийная сигнализация дополнена новыми функциями: опцией сохранения и применения избранных аварийных сигналов в программе просмотра таких сигналов рабочей станции, возможностью выбора тревог по фильтру, представлением состояния аварийных сигналов в виде переменной величины для использования в программных приложениях.

    «Новая версия ПО StruxureWare™ Building Operation отличается большей надежностью и универсальностью, она расширена новыми функциональными возможностями, которые облегчают сбор и анализ большого объема данных. Реализованные разработчиками компании Schneider Electric улучшения помогут пользователям более эффективно и быстро осуществлять управление энергией и всеми функциями жизнеобеспечения здания», - говорит Михаил Шакаров, менеджер по продукту компании Schneider Electric.

     

    ***
    О компании Schneider Electric


    Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. 170 000 сотрудников компании, продажи которой в 2014 финансовом году составили 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизни ярче. Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

    АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах России с головным офисом в Москве. Производственная база Schneider Electric в России представлена 6 действующими заводами и 3 логистическими центрами; работают научно-технические и инженерные центры компании. Количество сотрудников Schneider Electric в России – около 12 000.
    www.schneider-electric.com/ru