Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    19/11/2015

    Schneider Electric подтверждает стратегию развития производства и НИОКР в России

    Скачать пресс-релиз (pdf, 202кВ)

    В 2016 г. компания начнет выпуск новых типов продукции на своих российских заводах, откроет инженерный центр в Москве и центр НИОКР в «Сколково»

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, обладающая 6 собственными заводами в России, объявляет о начале производства новых типов продукции на 2 своих российских производственных площадках в 2016 г. На заводе «Электромоноблок» в Ленинградской области начнется выпуск устройств релейной защиты, а на заводе «Электрощит» в Самаре –  низковольтных комплектных устройств под брендом Schneider Electric. Также в рамках реализации долгосрочной стратегии локализации компания планирует открыть инженерный центр с фокусом на сервис высокотехнологичного оборудования в технополисе «Москва» и центр НИОКР в «Сколково».

    «Российский рынок является одним из наиболее приоритетных для Schneider Electric, при этом локализация производства находится в основе нашей стратегии на протяжении последних 5 лет. За это время компания вложила более 1 млрд. долларов США в российскую экономику, и сегодня мы обладаем уникальным производственным потенциалом. Более 60% продаж компании в России приходятся на продукцию локальных производств и российский инжиниринг. В рамках дальнейшего развития локализации мы активно работаем над выводом на рынок новых типов продукции, а также развиваем сервисные возможности и НИОКР. В 2015 г. мы вложили более 1 млрд. рублей в проекты, связанные с локализацией, и не планируем останавливаться на достигнутом», – отметил президент Schneider Electric в России и СНГ Жан-Луи Стази.

    В первом полугодии 2016 г. завод Schneider Electric «Электромоноблок», который производит элегазовые моноблоки с 2010 г., начнет выпуск устройств релейной защиты типа Sepam различных серий. На предприятии будет осуществляться сборка, финишное тестирование и загрузка русифицированного программного обеспечения для выполнения требуемых функций защит. Данное оборудование востребовано нефтегазовым сектором, промышленностью и электросетевым комплексом. Мощность производства составит несколько тысяч блоков релейной защиты в год.
    В третьем квартале 2016 г. на заводе «Электрощит» в Самаре начнется производство компонентов и сборка новой функциональной оболочки для низковольтных комплектных устройств серии Easy-S M на токи до 4000 А, что позволит локализовать данный продукт почти на 100%. Easy-S M – продукт среднего ценового сегмента. Согласно планам предприятия, объем производства в первый год составит 1000 шкафов. Данные устройства предназначены для применения главным образом на объектах гражданского строительства – для обеспечения работы систем освещения, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, отопления, лифтов в административных и общественных зданиях; также их можно использовать и на промышленных объектах.

    Также на 2016 г. намечено открытие инженерного центра Schneider Electric в технополисе «Москва». В нем будут располагаться 250 сервисных инженеров, современная ремонтная линия и центр обучения. В рамках развития научной работы и локализации программного обеспечения Schneider Electric планирует открыть центр НИОКР в «Сколково». Деятельность центра будет направлена на создание усовершенствованных систем управления распределением электроэнергии для электросетей, разработку систем управления автономными генераторами, трубопроводами различного назначения и центрами обработки данных.

    ***
    О компании Schneider Electric

    Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. 170 000 сотрудников компании, оборот которой в 2014 финансовом году составил 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизни ярче.

    Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

    АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах России с головным офисом в Москве. Производственная база Schneider Electric в России представлена 6 действующими заводами и 3 логистическими центрами; работают научно-технические и инженерные центры компании. Количество сотрудников Schneider Electric в России – около 12 000.
    www.schneider-electric.com/ru