Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    15/09/2015

    Schneider Electric представляет новую серию контроллеров Modicon M171

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и промышленной автоматизации, объявляет о выпуске новой серии контроллеров Modicon M171, дополнившей ассортимент настраиваемых контроллеров для автоматизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и насосной техники, предназначенных как для промышленного использования, так и для систем автоматизации зданий.

    Контроллеры серии Modicon М171 представлены в двух сериях: Performance и Optimized.
    Modicon М171 Performance предназначены для систем с высокими требованиями, например, для систем вентиляции и кондиционирования, насосных систем, тепло- и холодоснабжения, водоснабжения и т. д. Контроллеры Modicon М171 Performance со встроенными ЖК-экранами могут монтироваться на DIN-рейки или устанавливаться как настенные аппараты. Контроллеры в закрытом корпусе могут монтироваться прямо в стену.

    Стандартная конфигурация контроллера предполагает работу через интерфейсы Modbus RTU и RS485/RS232. Интерфейс Modbus RTU объединяет множество компонентов автоматизации и контрольно-измерительной аппаратуры из линейки Schneider Electric, в то время как интерфейс RS485/RS232 подходит для создания решений для веб-ориентированного извлечения машинных/системных данных через интернет по всему миру с использованием OptiM2M.

    Также контроллеры Modicon M171 Performance могут быть интегрированы в систему автоматизации и диспетчеризации зданий благодаря дополнительным коммуникационным модулям. В зависимости от типа, эти модули могут обмениваться данными через Ethernet (Modbus TCP, BACnet/IP, HTML5), BACnet MS/TP, Modbus RTU, Profibus, или LONwork.

    Серия контроллеров М171 Optimized предназначена для более простых систем, в которых не требуются дорогостоящие дополнительные функциональные возможности и интеграция в систему автоматизации и диспетчеризации зданий. Контроллеры этого класса могут иметь встроенный дисплей и монтироваться как на DIN-рейки, так и на шкафах или панелях.

    Для решений по автоматизации, использующих контроллеры Modicon M171, в качестве среды разработки используется программное обеспечение SoMachine HVAC. Его ядро – редактор для создания программ, совместимых с IEC 61131-3. В состав ПО также входят инструменты для конфигурации и отладки итогового решения автоматизации. Программное обеспечение доступно на сайте Schneider Electric.

    Новая серия контроллеров входит в состав оборудования для решений как локальных задач автоматизации, так и в сложные системы диспетчеризации объектов, включающие дополнительные блоки для расширения входов и выходов, большое количество коммуникационных модулей, термостатов, выносных дисплеев, датчиков и приводов.