Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    03/09/2015

    Pelco by Schneider Electric представляет панорамные камеры серии Optera с уникальной технологией Panomersive

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и промышленной автоматизации, объявляет о выпуске новой панорамной камеры видеонаблюдения серии Optera с технологией визуализации SureVision 2.0 WDR. Новая разработка позволит создать бесшовное покрытие мультиизображения с идеально выровненным и сбалансированным обзором наблюдения.

    SureVision 2.0 обеспечивает высокий уровень съемки в условиях переменной или недостаточной освещенности. Для этого технология предусматривает использование усовершенствованной системы широкого динамического диапазона (WDR), решения Anti-Bloom, 3D фильтра для снижения шума и улучшенной системы тональной компрессии сигнала.

    «В то время как другие мультипанорамные видео могут быть разрозненными и состоять из выбивающихся видеопотоков, камеры Optera при помощи видео-датчиков плавно преобразуют изображение в картинку наилучшего качества, – отметил старший менеджер по продукции Pelco by Schneider Electric Кевин Салдана. – Эти камеры позволяют одновременно увеличить кадр и получить отличную детализацию изображения с эффектом присутствия при трансляции нескольких потоков видео. Камеры Optera способны передавать 12-мегапиксельное видео со скоростью съемки 12,5 кадров в секунду при полном разрешении».

    Новинки обладают углом обзора в 180 градусов (Optera 180); осенью 2015 года планируется выпуск камеры с углом обзора 270 и 360 градусов. Все модели оснащены адаптером для подвесного монтажа камеры и прочной металлической антивандальной конструкцией класса IK10.

    Дополнительные возможности.
    - Открытость и интегрированность: организовать доступ к видео от камеры по сети можно через интерфейсы Pelco VideoXpert VMS, системы Pelco Digital Sentry; также систему управления видео можно интегрировать через стандарты Pelco API, Panomersive SDK и ONVIF.
    - Встроенный видео-анализ предоставляет полный комплект из восьми элементов Pelco Video Analytics, применяемый для покрытия широкого поля обзора. Интеллектуальные алгоритмы Pelco включают Abandoned Object, Adaptive Motion Detection, Camera Sabotage, Directional Motion, Loitering Detection, Object Counting, Object Removal, and Stopped Vehicle.