Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    06/08/2015

    Schneider Electric представляет новый контроллер телеметрии RTU SCADAPack 300/300E

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и промышленной автоматизации, представляет новый контроллер телеметрии RTU SCADAPack 300/300E. Новинка обеспечивает заказчику более экономичное, простое и совершенное управление удаленными объектами. 

    Терминал SCADAPack 300/300E предназначен для применения в системах водоснабжения и канализации, на предприятиях нефтегазовой отрасли, а также на всех объектах, требующих удаленного доступа, благодаря расширенным возможностям для подключения, усовершенствованной способности к резервированию связи и готовностью к работе даже в самых неблагоприятных условиях. Устройство работает в диапазоне температур от -40 до +70 °C, холодный старт возможен при -40 °C.

    Простой монтаж, возможность быстрого подключения и отключения кабелей и проводов обеспечивают легкость эксплуатации SCADAPack 300 и 300E. При подключенных кабелях  видны маркировки и номера каналов.  В SCADAPack 300/300E применена та же система монтажа, что и в SCADAPack 500E, это  обеспечивает быстрый монтаж устройств без применения каких-либо инструментов. 

    SCADAPack 300 поддерживает уже готовые приложения, такие как Realflo, Flow Computer for Gas and Liquids, а также интегрирован с  программным комплексом StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA, который позволяет пользоваться готовыми шаблонами, средствами удаленной настройки и диагностики. «SCADAPack 300/300E отличается более современной конструкцией и простым использованием, что помогает снизить затраты заказчика, — отметил Жан-Ив Поктье (Jean-Yves Pocthier), менеджер по продукту SCADAPack компании Schneider Electric. – Новый контроллер отвечает всем требованиям современности и обладает сертификатами, признанными во всем мире: UL, CSA, CE, RCM, Class I, Div 2, ATEX (взрывобезопасности)».