Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    23/07/2015

    Schneider Electric представляет новую версию программы StruxureWare Building Operation v1.6.1

    Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и промышленной автоматизации, представляет новую версию программного обеспечения StruxureWare Building Operation для комплексного мониторинга и управления всеми инженерными системами жизнеобеспечения здания.

    Обновленная версия обладает расширенными возможностями и рядом новых опций. В их числе усовершенствованная веб-станция, расширение возможностей сетевой безопасности, новые функции эффективного инжиниринга, поддержка сообщений контроллерами SE8000, улучшение качества опроса данных по протоколу Modbus, дополнительные параметры обработки сигналов тревог, центральные временные расписания Xenta.

    В новой версии программа StruxureWare Building Operation стала более гибкой и эффективной: теперь она поддерживает HTML5 с отображением графиков и журналов трендов, что позволяет отказаться от использования Java и открывать веб-станцию в различных браузерах.

    Приложение данной версии программы также предлагает новые возможности защиты:

    • усовершенствованная политика паролей;
    • белый список IP-адресов для сервера автоматизации;
    • определение и самостоятельное создание SSL-сертификатов с подписью;
    • новая установка для переадресации на протокол HTTPS по умолчанию;
    • журнал регистрации доступа к веб-серверу с помощью формата W3C Common Log;
    • дистанционное логирование для системных журналов регистрации.

    StruxureWare Building Operation версии 1.6.1 позволяет увеличить скорость опроса данных при установке нового свойства в объектах конфигурации сети Modbus – Poll Duty Cycle. В целях экономии времени и упрощения управления несколькими расписаниями для Xenta (XTS) из одной точки можно использовать центральное расписание Xenta (XCS) с функциями ведущего/ведомого (lead/shadow). Также расширены возможности протокола BACnet.

    «Новая версия StruxureWare Building Operation создана с учетом пожеланий пользователей. Ее опции делают решение более удобным, безопасным и функциональным, а значит, позволяют заказчикам эффективнее потреблять энергию», – отмечает Ульяна Немова, руководитель отдела маркетинга компании Schneider Electric в России.