Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    09/12/2014

    Schneider Electric представляет новые устройства аварийного останова Harmony XB4 и XB5

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в управлении энергией – представляет новинки в линейке Harmony – кнопки аварийного останова триггерного действия Harmony XB4 и XB5 с установочным диаметром 22 мм, которые комбинируют в одном устройстве функции аварийного останова и аварийного отключения.

    Ранее заказчики из промышленного сектора вынуждены были выбирать одну из двух этих функций (по стандарту IEC 60204), и часто они не могли правильно определить, какую из них лучше использовать для того или иного проекта. Объединяя в себе обе функции, устройства аварийного останова Harmony XB4 и XB5 решают эту проблему и упрощают обеспечение выполнения требований стандартов.

    Основные особенности и преимущества кнопок аварийного останова Harmony XB4 и XB5:
    • Металлическое/пластмассовое основание (XB4/XB5), установочный диаметр 22 мм
    • Механизмы возврата головки: «тяни-толкай», с возвратом поворотом, с возвратом ключом.  Головки диаметром 30/40/60 мм
    • Новая 3D маркировка «Emergency Stop»
    • Функции «аварийный останов» и «аварийное отключение» в одном изделии.

    Дополнительная информация доступна по ссылке.