Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    14/11/2014

    Новые системы терморегулирования ClimaSys позволяют защитить оборудование от перегрева и обеспечить непрерывность технологических процессов

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в области управления энергией – объявила о выпуске новых и усовершенствованных промышленных кондиционеров серии ClimaSys CU и теплообменников серии CE. Новая линейка семейства ClimaSys получила 155 дополнительных типоразмеров включая новый ряд высокопроизводительных установок высокой мощности, не имеющей аналогов по мощности охлаждения в сравнении с устройствами других производителей. Установки ClimaSys работают в самых широких температурных диапазонах и соответствуют самым разнообразным требованиям, связанным с возможной спецификой оборудования и его установкой. Кроме того, охлаждающие устройства ClimaSys имеют встроенную систему сигнализации и функционируют при температуре окружающей среды до +55 °C, не допуская нагрева защищаемого оборудования. Теплообменники предназначены для работы в сильно загрязненной среде, при этом воздухо-воздушные теплообменники идеально подходят для предприятий по производству пищевых продуктов и напитков, а воздухо-водяные теплообменники — для помещений с замкнутым воздушным контуром.

    Имеются модели, устанавливаемые на боковой панели или на крыше шкафа, а также узкие модели для монтажа на двери, которые позволяют сэкономить пространство. В наличии широкий ассортимент моделей из стали, включая нержавеющую сталь, а также новые модели наружной установки для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды, что позволяет подобрать устройство, отвечающее конкретным требованиям. Компания Schneider Electric предоставляет бесплатное программное обеспечение для расчета температурного режима, которое облегчает подбор оптимального устройства и способствует максимальному увеличению энергоэффективности как шкафа с оборудованием, так и самой охлаждающей установки.
    Устройства семейства ClimaSys отличаются улучшенной конструкцией — в частности, усовершенствована внешняя решетка, а поток охлаждения направлен таким образом, чтобы максимизировать эффективность охлаждения и энергоэффективность. Кроме того, охлаждающие установки оборудованы электронным термостатом для поддержания необходимого температурного режима. Удобство в эксплуатации обеспечивается легкостью очистки решеток и фильтров, а на каждую панель устройств нанесен QR-код, который можно отсканировать с помощью смартфона, чтобы найти в Интернете нужный чертеж или спецификацию.

    Улучшенная защита от воды и пыли соответствует строгим требованиям стандарта IP 55. Устройства защищены от пыли и коррозии за счет усовершенствованной уникальной пленки, нанесенной на каждый конденсатор. Изделия ClimaSys имеют сертификаты соответствия требованиям безопасности UL/UR, CCC и CE, а также экологический сертификат Schneider Electric Green Premium, гарантирующий, соответствие более жестким требованиям, в сравнение со стандартами ROHS, REACh и PEP.  

    «Электрооборудование и оборудование систем управления работает в условиях все более высоких температур и все более неблагоприятной окружающей среды. Нашим заказчикам необходимо обеспечить бесперебойность критически важных процессов и защитить дорогое оборудование систем управления и коммутационное оборудование, отличающееся высокой плотностью размещения, — отмечает Хосеп Лопес, менеджер по продуктам Schneider Electric. — Для этого мы добавили в ассортимент устройств ClimaSys новые модели, повысили рейтинг нашей продукции, улучшили защиту и сделали наши изделия более легкими в эксплуатации. А если потребуется замена какого-либо элемента, запасные части всегда в наличии в любом регионе».