Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    11/11/2014

    Завод «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» прошел сертификацию по международному стандарту ISO 50001

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в области управления энергией – объявила о том, что завод «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» успешно прошел аудит на соответствие системы энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2011. Данная сертификация подтверждает лидерские позиции Schneider Electric в области энергоэффективности.

    Стандарт ISO 50001 (ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for use») разработан Международной организацией по стандартизации для управления энергосистемами. Он определяет требования для установки, внедрения, сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента. Организации, внедряющие ISO 50001, получают в свое распоряжение полноценную стратегию действий по повышению эффективности энергосистемы, увеличению использования возобновляемых источников энергии и сокращению эмиссии парниковых газов.

    «Получение сертификата от одного из самых строгих сертификационных органов, каким по праву считается AFAQ AFNOR, стало очередным подтверждением того, что на нашем предприятии внедряются только те технические решения, которые делают производство по-настоящему энергоэффективным, – сказал Альберт Марданов, региональный президент Schneider Electric в Республике Татарстан. – Сертификат ISO 50001:2011 является высокой оценкой в области энергоэффективности, признанной во всем мире. Новый статус позволит укрепить международный имидж завода и повысить конкурентоспособность выпускаемой на предприятии продукции».

    Завод «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань», построенный компанией Schneider Electric с нуля и запущенный в 2008 году, специализируется на производстве распределительных устройств среднего напряжения – модульных ячеек SM6 и малогабаритных распредустройств 6-10 кВ нового поколения PremSet, а также модульных низковольтных силовых распределительных щитов OKKEN на токи до 6300А. Предприятие занимает площадь в 8200 кв. метров, из них 7000 кв. метров – это производственные линии. Система энергоменеджмента завода «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» интегрирована в единую систему менеджмента, отвечающую требованиям стандартов ISO 9001 (качество), ISO14001 (охрана окружающей среды), ILO-OSH:2011 (охрана труда).