Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    22/10/2014

    Schneider Electric объявляет о выпуске новой серии высокопрочных шкафов Outdoor наружной установки

    Прочные шкафы и системы регулирования температуры устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, долговечны и просты в установке, а новые онлайн-инструменты обеспечивают удобный выбор нужной модели

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в управлении энергией – объявила о выпуске новой линейки высокопрочных распределительных шкафов Outdoor наружного размещения. Напольные и настенные шкафы новых моделей изготовлены с применением современных материалов и подходят для самых различных вариантов установки оборудования вне помещений, расположенных как на частных территориях, так и в общественных местах. Шкафы обеспечивают повышенную бесперебойность электроснабжения и степень защиты оборудования за счет решения трех главных проблем, актуальных для наружных установок: переменные погодные условия, воздействие человека и ограничения на установку.

    Серии шкафов Thalassa PHD, Spacial S3HD и Spacial SFHD снабжены широким ассортиментом аксессуаров, обеспечивающих защиту от вандализма и взлома, предусматривающих возможность установки вентиляторов на крышу или в основание. Допускается использование самых разных систем охлаждения, в том числе кондиционирования, а новый блок для установки вентиляторов позволяет выводить из шкафа горячий воздух и при этом экономить до 67% внутреннего пространства. Система регулирования ClimaSys™ поддерживает оптимальный уровень влажности и баланс температур, который необходим для защиты чувствительного электронного оборудования. Новая версия программного обеспечения ProClima для расчета температуры использует Карты Google и получает информацию о климатических условиях на основании данных о местонахождении, что позволяет более точно определить оптимальные параметры регулирования температуры. Пользователи также могут проверить работу системы в различных сценариях, прогнозируя эксплуатационные особенности тех или иных конфигураций шкафов в разных климатических условиях.

    Модели наружных шкафов обладают различными характеристиками, и могут применяться в таких областях, как водоснабжение и водоотведение, транспорт, телекоммуникации и производство оборудования. При изготовлении по индивидуальному заказу конструкция, комплектация и красочное покрытие могут быть адаптированы к потребностям конкретного пользователя. Шкафы обладают влаго- и пылеустойчивостью, обеспечивают защиту от солнечной радиации и вандализма(класс 2), а также отвечают стандарту защищенности IP65 и имеют класс устойчивости к механическим воздействиям до IK10.

    «Для обеспечения изолированности, долговечности и экономичности устанавливаемого электрического оборудования нужен не просто корпус с высоким рейтингом IP, нужно решение, адаптированное почти ко всем особенностям наружного размещения. В частности, необходимо гарантировать защиту дорогостоящего оборудования и поддержку важнейших процессов. Кроме того, у потребителя должна быть возможность простого выбора, установки и технического обслуживания шкафа, — поясняет Владимир Агафонов, менеджер по продуктам Schneider Electric. — С учетом различных условий установки наружных шкафов повышенной прочности  у нас предусмотрены соответствующие типоразмеры, выбрать оптимальную модель можно при помощи специальных инструментов на нашем сайте. Система регулировки температуры обеспечивает высокую надежность системы. В целом, клиенты могут рассчитывать на нашу помощь в реализации любых проектов, где бы они ни находились».

    Новое предложение действует в России с 13 октября 2014 года. Более подробная информация о высокопрочных шкафах Schneider Electric представлена по адресу New Outdoor Enclosures