Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    08/07/2014

    Schneider Electric представляет PlantStruxure PES v.3.1 – распределенную систему управления нового поколения

    Компания Schneider Electric — мировой эксперт в области управления энергией — представляет систему управления PlantStruxure PES v.3.1, которая оптимизирует не только производственные процессы, но и энергопотребление. Данная система управления  нового поколения обеспечивает легкий доступ к информации в режиме реального времени, повышая производительность и надежность  технологических процессов. PlantStruxure PES v.3.1 — основа для оперативного принятия оптимальных управленческих решений и важный инструмент энергоменеджмента, поэтому ее внедрение существенно повышает конкурентоспособность производств.

    Простое проектирование
    PlantStruxure включает в себя набор стандартов функциональной совместимости EcoStruxure и комплекс программного обеспечения StruxureWare, позволяющий создавать готовые решения по управлению технологическими процессами и энергопотреблением. В архитектуре поколения PES реализованы передовые методы стандартизации, благодаря которым можно сократить время проектирования на 25%.

    «Унификация и тиражирование решений, которые выглядят как элементарные функции «copy-paste», упрощают проектирование систем управления даже самых сложных производств, — отмечает Наталья Нильсен, директор по развитию бизнеса департамента "Промышленность" компании Schneider Electric в России. — PES использует высокий уровень интеграции, эффективные средства унификации, масштабирования, тиражирования и адаптации, что значительно сокращает объем необходимых инвестиций и сроки их окупаемости».

    Интеллектуальное управление
    PlantStruxure PES v.3.1 включает в себя «умные» библиотеки и эффективную навигацию, а также дает возможность хранить различные типы данных в единой базе. Все это обеспечивает руководителям и инженерам доступ к необходимой, обновляющейся в режиме реального времени информации — буквально с помощью одного клика.
    Уникальная особенность PlantStruxure PES — это использование концепции кросс-ссылок, с помощью которых самостоятельно воспроизводятся те связи между технологическими объектами и их характеристиками, которые, как правило, могут установить только опытные операторы. Наличие такого интеллектуального компонента позволяет даже молодым специалистам эффективно работать и принимать верные решения.

    Эксплуатация
    PlantStruxure PES v.3.1 работает по открытым стандартам, в ее основе лежат технологии бесшовной передачи данных между АСУТП и системой управления предприятием. Наличие интегрированных интерфейсов для ERP- и MES обеспечивают легкость доступа к информации для финансовых служб и руководства компании.

    В рамках PES v.3.1 параллельно могут работать несколько групп специалистов, в том числе и территориально удаленных. Изменения в информацию можно вносить в режиме реального времени без остановки процесса, причем смежные проектные документы корректируются автоматически.

    PlantStruxure PES v.3.1 предоставляет высокий уровень надежности, безопасности и защищенности от кибер-угроз. Мощные инструменты диагностики и визуализации помогают обслуживающему персоналу моментально отслеживать любые сбои и предотвращать их негативные последствия.

    Взгляд в будущее
    Компания Schneider Electric продолжает свое развитие в направлении комплексного управления производством и в настоящее время готовит к выпуску версии PlantStruxure PES 4.0 и 4.1. Новые версии будут включать в себя ряд основных характеристик для эффективного управления жизненным циклом систем, а также предусматривать расширенные возможности архитектуры процессов. «До выпуска свежих версий PES мы планируем запуск новых библиотек для различных сегментов промышленности, а также для возможностей библиотеки Advance Process Control, что позволит нашим пользователям разрабатывать системы управления по-настоящему быстро и эффективно. Компания Schneider Electric уже доказала высокий уровень экспертизы в области промышленной автоматизации, и с выходом PlantStruxure PES мы усиливаем свои позиции в области разработки инженерных решений», — отмечает Наталья Нильсен, директор по развитию бизнеса департамента "Промышленность" компании Schneider Electric в России.