Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    29/04/2014

    M-Creativ – новая серия ЭУИ для ярких впечатлений и творческого самовыражения

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в области управления электроэнергией – представляет новую коллекцию электроустановочных изделий M-Creativ из линейки Merten System M. Основным преимуществом новинки является возможность полностью адаптировать ее дизайн под стиль любого интерьера. При этом сам процесс не отнимет много времени и с ним справится даже ребенок.

    Следуя моде на индивидуализацию, компания Schneider Electric разработала  новые рамки и накладки для механизмов  Merten System M. M-Creativ – это первые рамки, которые можно оформлять по собственному вкусу. Простая и удобная операция по смене подложки в кратчайшие сроки поможет сделать интерьер уникальным и эксклюзивным. Декоративные рамки M-Creativ можно менять в зависимости от настроения и цвета стен. Сделать оформление выключателя или розетки неповторимым можно также при помощи фотографии или детского рисунка, аппликации из обоев и старых газет, просто сняв рамку и вставив в нее новую подложку. Процесс смены накладки происходит очень легко, без демонтажа.

    M-Creativ состоит из трех компонентов: несущая рамка, накладка, прозрачная крышка.

    «Персонализация в дизайне интерьера - один из самых популярных трендов сегодня во всем мире, – напоминает ведущий специалист Schneider Electric, директор лаборатории дизайна в Европе Гийом Райнер. – Поэтому новинку смогут по достоинству оценить как творческие личности и любители дизайна, для них M-Creativ предоставляет неограниченный простор для реализации собственной индивидуальности, так и практичные потребители, которым придется по душе простота и функциональность в использовании этих изделий».