Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    06/02/2014

    Schneider Electric представляет Magelis SCU - компактный контроллер HMI для небольших машин и простых технологических процессов

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в области управления электроэнергией – представляет последнее поколение контроллеров HMI, предназначенных для управления малыми машинами и простыми технологическими процессами. Magelis SCU, являясь комбинацией человеко-машинного интерфейса (HMI) и контроллера, предлагает интегрированный дизайн и необходимую функциональность для простых задач управления и позволяет сэкономить до 30 процентов стоимости системы и времени монтажа.

    Снижение затрат
    Контроллеры Magelis SCU позволяют значительно снизить общую стоимость подключений и системы в целом по сравнению с традиционными решениями с отдельными ПЛК и HMI. Одно модульное устройство включает в себя все основные функции:

    • Кристально четкий дисплей с TFT экраном , 65 тыс. цветов, размер 3"5 или 5"7;
    • Дискретные входы/выходы, в том числе высокоскоростные счетчики, PTO / PWM и аналоговые входы/выходы, в том числе входы для температурных датчиков;
    • Связь осуществляется через порты: USB-порт (для подключения сигнальных световых колонн и биометрических переключателей), последовательный, Ethernet и CANopen.

     

    Простой монтаж

    Установка контроллеров Magelis SCU упрощается благодаря быстрому монтажу модуля контроллера  непосредственно в отверстие диаметром 22 мм или на DIN-рейку с вынесенным кабелем (3 или 5 м). Входы/выходы устройства могут быть подключены через пружинные съемные клеммные колодки без использования отвертки, модуль дисплея устанавливается в стандартное отверстие для кнопки, вырезание которого не требует специальных шаблонов и сложных инструментов.

     

    Экономия места
    Функциональный дизайн контроллеров Magelis SCU позволяет пользователям экономить пространство, которое требуется для установки ПЛК. Это идеальное решение для применений с ограниченным пространством монтажа.

     

    Контроллеры серии HMI Magelis SCU предполагают несколько вариантов удаленного мониторинга процесса, что позволяет пользователям повысить доступность управления своими системами. С помощью мобильных приложений Vijeo Design'Air, которые теперь доступны в AppStore и GooglePlay, пользователи могут получить доступ к рабочему зеркальному отображению их применений. Удаленный просмотр также возможен посредством функции WebGate  через интернет-браузер на ПК.

     

    Дополнительная информация о новых контроллерах Magelis SCU доступна на сайте www.schneider-electric.com.