Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    26/11/2013

    Pelco by Schneider Electric значительно расширяет ассортимент аксессуаров для IP-видеосистем

    Компания Schneider Electric объявила сегодня о запуске восьми новых семейств аксессуаров для IP-видеосистем Pelco™, подтверждая тем самым своё намерение предложить самый широкий и полный в отрасли ассортимент IP-камер видеонаблюдения и аксессуаров к ним. Эти аксессуары, пригодные для любого вида применения в любой среде, предоставляют пользователям возможность реализовать комплексные, законченные решения и полностью избавляют их от работы наугад благодаря своей апробированности, совместимости и готовности к монтажу.

    В новые линейки аксессуаров от Pelco by Schneider Electric входят следующие продукты:

    • Усиленные кожухи для камер наблюдения: Предохраняют от жары, холода, влажности и преднамеренной порчи благодаря степени защиты IP66 и IK10. Полностью интегрированные кожухи поставляются в составе собранных, протестированных и сертифицированных систем, состоящих из камеры, линзы, кожуха, кронштейна, источника питания и поставляемых на заказ оптоволоконных медиаконвертеров. Гамма новых кожухов включает в себя кожухи для высоких температур (до 70 °C), низких температур (до -50 °C), влажной среды и оптимизированные кожухи с питанием от солнечной батареи.
    • Кожухи общего назначения: Новая линия кожухов, дополняющая обширный ассортимент надёжных и экономичных кожухов для камер наблюдения, имеет ряд IP-ориентированных функций, таких как встроенный блок питания камеры через Ethernet (технология PoE), а также оптимизированные под мегапиксельные камеры окна на лицевой стороне.
    • Светодиодные осветители инфракрасного и видимого световых диапазонов: По мере того, как пользователи отходят от традиционных экстерьеров и освещение заливающим светом приближается к сторожевому освещению, эти новые индивидуальные светодиодные осветители инфракрасного и видимого диапазонов представляют собой превосходное эффективное решение, позволяющее улучшить параметры видеонаблюдения. Данные осветительные приборы идеально подходят для неподвижных камер и PTZ-камер, а на заказ снабжаются пультом дистанционного управления, который облегчает пуско-наладку, позволяя регулировать такие параметры как интенсивность освещения, чувствительность фотоэлемента и выдержку времени на включение/выключение.
    • Средства волоконно-оптической IР-связи: Надёжные и прочные системы, обеспечивающие передачу информации на большие расстояния и отвечающие требованиям стандарта NEMA TS 1/TS 2 и экологических норм Министерства транспорта Калифорнии для оборудования управления дорожной сигнализацией. Они предназначены для эксплуатации в промышленной среде (при температурах от ?40 °C до +75 °C) с использованием устанавливаемых пользователем FSFP-блоков (продаются отдельно) и совместимы с широким спектром оптоволоконных кабелей и разъёмов. В линейку входят Ethernet-медиаконвертеры, неуправляемые Ethernet-коммутаторы и взаимозаменяемые компактные приёмопередатчики (FSFP).
    • Средства связи по протоколу Ethernet по коаксиальному кабелю (EoC) и витой паре (UTP) – EthernetConnect™: Обеспечивают широкий выбор EoC/UTP-решений, позволяющих монтажникам и пользователям использовать существующие коаксиальные кабели и медные витые пары в качестве Ethernet-среды передачи данных, что даёт возможность снизить затраты при переходе с аналоговых систем на IP-сети. Эти высокоэффективные системы поддерживают применение камер с технологией PoE и PoE+ и могут передавать IP-видео и питание по коаксиальным кабелям или витым парам на расстояние до 1,5 км при одинаковых с оптоволоконными IP-кабелями параметрах.
    • Передача питания по сети Ethernet с вводом в середине линии связи: Системы, предоставляющие широкий спектр вариантов питания и расширения для сетевых IP-камер, PTZ-систем и других оконечных устройств посредством кабельной Ethernet-инфраструктуры в соответствии с промышленными стандартами IEEE 802.3at/af. Данные системы Pelco обеспечивают питание высочайшего качества по IEEE 802.3at на расстоянии до 100 м, а с удлинителем – ещё на 100 м по IEEE802.3af. Технология PoE даёт преимущества использования единого кабеля для передачи видео, данных и питания в сочетании с интеграцией устройств в инфраструктуру IP-сетей. Эти высокоэффективные и рентабельные системы подходят для любых видов применения и снабжены веб-интерфейсом, позволяющим контролировать и управлять питанием на каждом порте, а также сетевым подключением по протоколу SNMP.
    • ЖК-мониторы и дисплеи с высоким разрешением (НD): Характеризуются максимальной надёжностью и энергетической эффективностью при постоянном использовании и служат для отображения качественных изображений с высокой чёткостью, необходимых для принятия решений по безопасности. В числе особенностей этих ЖК-мониторов – продолжительный срок службы, низкое энергопотребление и лёгкий тонкий корпус.
    • Инструмент для установки портативных IР-камер: Компактный монтажно-диагностический инструмент, позволяющий пользователям экономить время и деньги за счёт осуществления установки комплекта IP-камеры одним человеком без участия помощника для выполнения проверок. Благодаря встроенной поддержке технологии PoE, подключённый непосредственно к камере инструмент обеспечивает её питанием и при этом отображает видео в режиме реального времени для настройки углов зрения и фокусного расстояния камеры.

    «Pelco by Schneider Electric продолжает расширять своё предложение IP-камер для наблюдения, выпустив эти новые аксессуары для видеосистем, которые будут использоваться во многих новых IP-решения, запланированных для представления в следующем году. Таким образом мы выполняем свое обещание – быть клиентоориентированной компанией, активно внедряющей IP-технологии, – говорит Эрве Фаж (Herve Fages), старший вице-президент Schneider Electric по направлению видео продуктов Pelco. – Компания Pelco, в течение более 20 лет занимающая лидирующее положение в области оборудования для видеонаблюдения, будет стремиться и дальше пополнять своё не имеющее аналогов продуктовое предложение».  

    Для получения подробной информации о новых аксессуарах Pelco посетите сайт: www.pelco.com/accessories