Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    18/08/2013

    Энергоэффективные решения для зданий

     Технология Acti 9  

     

    Революционная технология низковольтных комплектных устройств для интеллектуальных зданий

    Визуализация энергопотребления — первый шаг к повышению энергоэффективности зданий. Линейка интеллектуальных НКУ Schneider Electric »Умный щит» обеспечивает ясную и четкую картину учета электроэнергии, что позволяет взять ее потребление полностью под контроль и обеспечить доставку нужной информации нужным людям в нужное время. Вот лишь некоторые из ее преимуществ:

    • Доступ в режиме реального времени к данным для принятия решений.
    • Автоматизация сбора показаний приборов WAGES (учета расхода воды, воздуха, газа, электричества и пара) для исключения ручных процессов и возможных ошибок.
    • Составление ясной картины того, где, когда и как происходит потребление ресурсов, с разбивкой по типам и зонам.
    • Максимальная защита и контроль благодаря новаторским автоматическим выключателям различных типов и блокам управления, монтируемым на DIN-рейку

    В течение десяти лет с небольшим компания Schneider Electric произвела революцию в технологии низковольтных комплектных устройств. Система »Умный щит» способствует энергоэффективности и повышает уровень безопасности в процессе работы с энергией. Кроме того, она отлично совместима с «облачным» ПО управления энергией Energy Operation.