Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    17/08/2013

    Партнерство Earth Rangers и Schneider Electric

    StruxureWare 

     

    ПО StruxureWare Energy Operation открывает перспективы существенной экономии энергии

    Канадская некоммерческая организация Earth Rangers занимается пропагандой идей биоразнообразия и устойчивого развития среди детей. И с успехом применяет соответствующие технологии в собственном здании площадью 5600 м2 — одном из самых энергоэффективных на планете. Оно потребляет энергии на 83% меньше обычных. В числе других достижений:

    • сертификат LEED Platinum;
    • снижение энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим годом;
    • уменьшение выбросов CO2 на 444 тонны.

    Благодаря значительно более полной информации об использовании энергии на объекте, а также интеллектуальным возможностям оптимизации энергопотребления здание штаб-квартиры Earth Rangers стало полностью самодостаточным.

    Выясните, как ПО Schneider Electric Energy Operation может использоваться для повышения энергоэффективности на конкретном объекте!