Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    16/08/2013

    Гибкая система изоляции воздушных потоков

     

    Решения EcoAisle    

    EcoAisle оптимизирует организацию воздушных потоков

    Энергоэффективность — один из важнейших показателей современного центра обработки данных, и оптимизация охлаждения — важный источник его повышения. Один из возможных путей такой оптимизации — оснащение ЦОДа системой изоляции «горячего» или «холодного» коридора. Идея состоит в исключении потерь, обусловленных смешением потоков холодного и нагретого воздуха.

    Применение таких систем существенно повышает эффективность. Джон Ниман (John Niemann), Кевин Браун (Kevin Brown) и Виктор Авелар (Victor Avelar) в своей статье «Эффект изоляции „горячих‟ и „холодных‟ коридоров. Температурный режим и эффективность в ЦОДе» подчеркивают: «Разделение горячих и холодных воздушных потоков — краеугольный камень любой эффективной стратегии охлаждения в центре обработки данных. В настоящее время наиболее популярны два подхода: изоляция «горячих» и «холодных» коридоров. Применение любого из них позволяет выйти далеко за пределы эффективности и энергетической плотности, достижимые в эксплуатации традиционных систем».

    Если же сравнивать эти подходы между собой, «преимущество изоляции „горячих‟ коридоров в экономии годовых затрат на энергию для системы охлаждения может достигать 43%, что соответствует разнице в среднегодовом значении показателя PUE 15%. При этом в остальном объеме помещения температура воздуха может поддерживаться на уровне 24°C». Изоляция «холодного» коридора может быть рекомендована только в особых случаях, таких как модернизация ЦОДа с фальшполами и периметральными кондиционерами

    Совместимость с различными архитектурами охлаждения
    Системы изоляции «горячего» коридора, использующие пространство за фальшпотолком, высокоэффективны, но совместимы только с системами охлаждения уровня ряда стоек. В отличие от этого наша новая система EcoAisle совместима с системами уровня ряда стоек, помещения и здания в целом

    Она обладает наибольшей среди стандартных продуктов гибкостью, а развертывание занимает всего две недели. Таким образом значительно уменьшается объем доработок, требующих дополнительного времени и денег. Система адаптируется к «холодным» и «горячим» коридорам и решает широкий спектр задач, стоящих сегодня перед руководителями ИТ и инженерных служб.

    Решение EcoAisle повышает эффективность систем охлаждения уровня помещения (например, кондиционеров Uniflair), ряда стоек (InRow) или здания в целом (EcoBreeze) благодаря исключению смешения разнотемпературных воздушных потоков и их балансировке для повышения рабочих температур и сокращения энергопотребления вентиляторов. EcoAisle — отличное средство повышения энергоэффективности ЦОДа.

    Система изоляции воздушных потоков Schneider Electric EcoAisle

    • Возможность применения как в новом строительстве, так и для модернизации существующих технических сред, в конфигурациях с изоляцией «горячих» или «холодных» коридоров
    • Совместимость с различными размерами стоек и коридоров.
    • Элементы противопожарной безопасности: выдача уведомлений и разгерметизация канала отвода отработанного воздуха под потолком при перегреве или задымлении.
    • Гибкость и малозатратность в наращивании благодаря модульной конструкции.
    • Совместимость с решениями охлаждения уровня помещения или здания в целом с централизованной системой сбора отработанного воздуха
    • Возможность прокладки кабелей по крышам шкафов и над коридорами.
    • Безопасные раздвижные двери, обеспечивающие гибкость в выборе конфигурации и не затрудняющие эвакуацию при опасности.
    • Интеграция с высокоэффективной светодиодной системой освещения.
    • Уменьшение энергопотребления и углеродного следа.