Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    20/05/2013

    Готовность без ущерба для эффективности

    StruxureWare for Data Centers — интеллектуальное ПО управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM)

    Рост энергетической плотности ИТ-оборудования, связанный, в том числе, с консолидацией серверов, превращает обеспечение необходимыми ресурсами электропитания и охлаждения во все более трудный поиск компромисса — в особенности в условиях виртуализации. Без полной информации о резервах ресурсов есть опасность, например, перегрузить линию питания, установив дополнительное устройство, что приведет к автоматическому обесточиванию целой стойки. Или можно оснастить здание излишне мощной системой отвода тепла, что приведет к повышенным эксплуатационным расходам.

    Доступ к полной информации об инженерной инфраструктуре ЦОДа по всем уровням, от здания в целом до отдельного сервера (и наоборот), необходим для обеспечения готовности системы; а кроме того, это позволяет получать весомый выигрыш в энергетической и эксплуатационной эффективности. Программное обеспечение Schneider Electric StruxureWare for Data Center обеспечивает сквозной доступ к информации, необходимый для эффективного функционирования и взаимодействия инженерных и ИТ-служб.

    Благодаря объединенному графическому представлению оборудования инженерной инфраструктуры ЦОДа и  ИТ-систем — позволяющему контролировать уровень готовности и управлять им, а также моделировать последствия перемещения, замены или установки дополнительного оборудования, изменений в объеме ресурсов — представители инженерных и ИТ-служб могут легко взаимодействовать друг с другом в обеспечении способности ЦОДа адаптироваться к любым изменениям требований бизнеса.

    Готовность и энергоэффективность
    Программное обеспечение StruxureWare for Data Centers помогает инженерным и ИТ-службам совместными усилиями добиваться оптимального баланса эффективности и готовности. Благодаря интегрированному представлению ЦОДа, включая аспекты мониторинга, автоматизации, планирования и внедрения, каждый пользователь получает простой и удобный доступ к нужной информации в нужное время.

    Интеллектуальное управление позволяет детально отслеживать потребление энергии, выявлять, локализовывать и устранять превышения нормального уровня нагрузки. А интеллектуальное комплексное представление системы, мониторинг средств электропитания и охлаждения на всех уровнях от здания до стойки, а также оборудования в ИТ-помещении можно использовать для определения уровней готовности, сбалансированных с точки зрения энергоэффективности, экономичности и риска простоев.

    В научно-информационной статье Schneider Electric «Совершенствование планирования и сокращение операционных расходов с применением ПО управления инфраструктурой центра обработки данных» Торбен Каруп Нильсен (Torben Karup Nielsen) и Деннис Боули (Dennis Bouley) пишут: «Привязка ресурсов электропитания, охлаждения и полезного пространства к конкретным серверам делает возможным заблаговременное информирование о возможных неисправностях инженерной инфраструктуры и об их последствиях для конкретных ИТ-нагрузок с передачей соответствующих данных в те или иные системы управления. Эта оперативная информация о непрерывно меняющемся состоянии ресурсов электропитания и охлаждения важна для исключения ошибок в размещении серверов, в особенности в высоко виртуализованных и динамичных облачных средах». Программное обеспечение StruxureWare for Data Centers принадлежит своему собственному передовому классу интеллектуальных средств DCIM.

    Ответ на рост сложности ИТ
    Программное обеспечение StruxureWare for Data Centers отлично интегрируется с ведущими платформами управления виртуальными средами (VMware vSphere, Microsoft System Centre Virtual Machine Manager и др.), обеспечивая возможности автоматического реагирования. Это значит, что при возникновении угрозы неисправности хост-сервера (например, из-за перегрева) ПО своевременно перенесет виртуальную нагрузку на другой.

    Кроме того, средства автоматизации рабочих процессов позволяют формировать наряды на работы, резервировать стоечное пространство, отслеживать состояние исполнения и вести регистрационную запись, полностью отражающую историю изменений в составе и размещении оборудования. Графики обслуживания могут составляться с большой точностью с учетом текущих условий работы и состояния систем.

    Применение ПО DCIM положительно сказывается на всех компонентах системы. В длительной перспективе встроенное Программное обеспечение StruxureWare for Data Centers позволит компаниям экономить за счет оптимизации управления энергией и другими ресурсами до 30% расходов на инженерную инфраструктуру ЦОДа на временном горизонте 10 лет. Энергоэффективное обеспечение готовности и проверенная практикой гибкость ЦОДа будут способствовать достижению стратегических целей бизнеса.