Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    21/02/2013

    Schneider Electric выпустила новую систему сетевых видеокамер Esprit SE IP

    Компания Schneider Electric объявляет о выпуске и начале продаж в России совершенно новой системы купольных камер Pelco Esprit® SE IP Integrated PTZ Camera System, включающей как стандартные, так и герметизированные камеры для видеонаблюдения и подключения к IP-сети. Построенная на платформе Esprit SE, эта система предлагает функции, ранее доступные только в высокоскоростных поворотных купольных камерах, включая динамическое маскирование изображения (режим Window Blanking), автоматическое слежение, встроенный таймер для создания расписания, электронная стабилизация изображения и меню на нескольких языках.

    Сконструированная для непрерывного использования и оснащенная встроенной камерой и объективом, модулем поворота и наклона, мультипротокольным ресивером и энкодером H.264 на базе Sarix, система Esprit SE IP предоставляет возможности удаленного динамического позиционирования и может сохранять все свои функции при скорости ветра до 145 км/ч.

    Сочетая высокую функциональность и универсальность с надежностью работы, интегрированная система Esprit SE IP обладает возможностью быстрого позиционирования объектива камеры и малым временем отклика, обеспечивает полную настройку видеопотоков, простую установку и начальную настройку в интерфейсе браузера, высокую степень защиты от неблагоприятных погодных условий, характеризуется эстетичностью и простотой использования. Она по-прежнему не имеет аналогов на рынке видеонаблюдения.
    Дополнительные средства системы Esprit SE IP включают в себя:

    • Подключение и мониторинг: Esprit SE IP реализует сжатие H.264, MPEG-4 и MJPEG с возможностью видеомониторинга и контроля по сети IP.
    • Соответствие стандартам: система соответствует глобальному физическому стандарту IP и отвечает спецификациям ONVIF.
    • Гибкость: предусматривает энкодер, ресивер, функции поворота/наклона, имеет корпус со встроенной оптикой (Integrated Optics Package, IOP) или герметизированным объективом (Integrated Optics Cartridge, IOC), поддержку NTSC/PAL и наклон в пределах от +36° до –85° для оптимального видеонаблюдения. Предусмотрены также экранный компас и индикатор наклона – они отображаются на экране для контроля картинки.
    • Прочность и долговечность в экстремальных погодных условиях: благодаря уменьшенной чувствительности к вибрации камера способна работать при скорости ветра до 145 км/ч и выдерживает ветер до 210 км/ч. Она оснащается встроенным окноочистителем, не влияющим на углы обзора, а также интегрированными обогревателем и размораживателем, который размораживает окно корпуса камеры и устраняет его запотевание, а также играет роль солнцезащитного козырька и теплозащитной панели.
    • Упрощенное обслуживание: система не использует механизмов для настройки и требует минимального обслуживания, а герметизированная оптика IOC содержит азот под давлением 0,7 кг/см2, что исключает внутренний конденсат или коррозию.

    «Продукты Pelco by Schneider Electric давно пользуются признанием как инновационные, надежные решения с высоким качеством сборки, – говорит Чарли Шиллинг (Charlie Shilling), менеджер по продуктам Schneider Electric. – Развивая эти сильные качества, мы понимаем, что требования заказчиков к системам безопасности меняются, и они нуждаются в открытых IP-решениях. Наша система Esprit SE IP отвечает требованиям к высокофункциональным купольным решениям PTZ, способным работать в самых сложных условиях окружающей среды».

    Располагая портфелем видеопродуктов Pelco, компания Schneider Electric является мировым лидером в проектировании, разработке и производстве систем видеонаблюдения. Камеры PTZ серии Schneider Electric Esprit SE IP – это видео высокого качества с обзором в любом направлении с 36-кратным оптическим зумом. Это идеальная камера для любой системы. Подробности о Esprit SE IP см. по ссылке: http://www.pelco.com/sites/global/en/products/camera-solutions/range-presentation.page?p_function_id=15004&p_family_id=20018&p_range_id=61530