Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    19/02/2013

    Schneider Electric представляет новое семейство продуктов защиты электропитания — ИБП для монтажа на DIN-рейку

    ИБП для монтажа на DIN-рейку  

    Компания Schneider Electric, мировой лидер в управлении электроэнергией, представляет источник бесперебойного питания для монтажа на DIN-рейку APC DIN Rail Industrial Panel UPS (SUA500PDRI и SUA500PDRI-S), который дополняет существующий ассортимент решений по защите электропитания для партнеров и системных интеграторов в различных сегментах рынка промышленных применений, таких как производство, водоподготовка и очистка сточных вод, а также систем автоматизации.

    Этот компактный ИБП, отличаясь высокой эксплуатационной готовностью и надежностью, гибкостью установки и управляемостью, может устанавливаться на промышленные распределительные панели или направляющие стандарта DIN, благодаря чему идеально подходит для размещения на небольших промышленных площадях. ИБП обладает мощностью 500 ВА (325 Вт) и оснащен встроенными «сухими» контактами ввода-вывода, которые позволяют информировать о состоянии батареи и аварийное отключение без дополнительных приспособлений. Встроенное устройство зарядки аккумулятора с температурной компенсацией продлевает срок службы аккумулятора благодаря регулированию зарядного напряжения в зависимости от температуры аккумулятора, а автоматическая самодиагностика обеспечивает раннее обнаружение неполадок и определение момента, когда аккумулятор нуждается в замене. Вырез в стенке и дне шасси обеспечивает внешнее подключение аккумулятора к ИБП для выполнения требований NEC 480.9(A) и других региональных электротехнических норм.

    Дополнительные функции нового источника бесперебойного питания APC by Schneider Electric:
    • Жетское подключение ввода-вывода, на клеммах;
    • Возможность установки внутреннего или внешнего аккумулятора; прилагается 3 м кабель для подключения внешнего аккумулятора;
    • Интерфейс SmartSlot для опциональных плат расширения, таких как платы сетевого администрирования или Modbus;
    • Заменяемые аккумуляторы, которые могут устанавливаться самим пользователем без помощи специалиста;
    • Возможность замены аккумуляторов в «горячем» режиме, даже когда ИБП работает от электросети, для сокращения простоев;
    • Последовательный порт (DB-9, протокол RS232);
    • Светодиодные индикаторы состояния, которые извещают пользователя о режиме работы ИБП: онлайн, от аккумулятора, аккумулятор отключен или требует замены;
    • Звуковые сигналы уведомления пользователя о следующих ситуациях: работа от аккумулятора, аккумулятор разряжен, заменить аккумулятор.

    Источник бесперебойного питания APC DIN Rail Industrial Panel UPS дополняет линейку решений Schneider Electric для защиты электропитания, предназначенных для центров обработки данных и объектов любого размера. Устройство уже доступно для заказа. За информацией обратитесь на веб-сайт продукта или позвоните по номеру 8 800 200-64-46 (звонок по России бесплатный).