Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    07/08/2012

    Шлюз KNX-Dali от Schneider Electric решает задачи управления освещением на новом уровне

    Компания Schneider Electric – мировой эксперт в области управления электроэнергией – представляет новое решение для «умных домов» – шлюз KNX-Dali, предназначенный для сетевого управления светильниками. Использование новой модели шлюза предоставляет потребителю широкий набор возможностей по комфортному и энергоэффективному управлению уровнем освещенности помещений.

    Шлюз KNX-Dali сочетает в себе преимущества двух систем: протокола освещения DALI  и универсального шинного протокола KNX, который широко используется в России и мире для решения задач автоматизации в зданиях любого типа. Шлюз KNX-Dali позволяет объединить в  единую систему более 850 объектов в помещении: светильники, датчики движения, автономные объекты аварийного освещения и др.  Благодаря тому, что данная модель оснащена IP-портом, осуществлять управление освещением можно не только через клавишные выключатели KNX или по команде от датчиков движения\присутствия, но и через компьютер или смартфон, используя беспроводную локальную сеть. Среди функций, доступных при использовании KNX-Dali: включение, выключение и регулирование уровня яркости светильников, контроль уровня освещения, управление освещением в соответствии с заданным расписанием, работа по заданным сценариям освещения.

    Марк Незе, вице-президент, руководитель бизнес-подразделения «Распределение электроэнергии» Schneider Electric в России: «В современном мире все больше внимания уделяется энергосберегающим технологиям, в том числе в зданиях. Управление освещением в помещениях при помощи шлюза KNX-Dali от Schneider Electric позволяет существенно сократить затраты на электроэнергию, самостоятельно создавая действительно эффективные сценарии использования светильников в зависимости от времени суток и времени года, функционального назначения помещений и других параметров».