Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    12/05/2011

    Руководство по программе ID Spec Large v3.1

    Компания Schneider Electric рада сообщить, что теперь доступно русскоязычное руководство по программному обеспечению ID Spec Large v3.1.
    Руководство доступно по ссылке на файлообменный ресурс http://moemesto.ru/olgash/file/11652216/ID%20Spec%20Large_rus_v_3_1.pdf

    Напомним, что ID Spec Large - это абсолютно новый уникальный программный продукт, запущенный в России августе 2010 года. Его назначение – выполнение стадии П проекта системы электроснабжения объектов гражданского строительства и промышленности, подготовка тендерной документации.
    Программа русифицирована, адаптирована для нужд специалистов Российских проектных организаций и содержит информацию только об оборудовании, распространяемом в России.
    Главная цель создания программы: Увеличение качества проектирования с применением оборудования SE.
    ID Speс Large направлена на грамотный выбор оборудования для проекта и отображение его технических характеристик, использование в проекте как можно более полного набора оборудования Schneider Electric, а также формирование 100% профессионального отчета. Программа распространяется на безвозмездной основе среди клиентов и партнеров Schneider Electric. Программу можно получить по почте, заполнив заявку, или лично при встрече с консультантом Schneider Electric.
    В дополнение к этому ID Spec Large распространяется не только в России, но и в других странах СНГ.
    Ниже приведен список некоторых объектов, при проектировании которых использовалась программа ID Spec Large:
    - Danone йогуртовый завод в Джакарте - 1600кВА - 10000 м²
    - Логистический центр - Испания - 2x 630кВА
    - Auchan (Ашан) Гипермаркет - Китай - 2x1600кВА
    - Tesco торговые центры (Великобритания) - 20000 м²
    - IKEA (Россия, Казань): 2x1000кВА
    -Здание для Высшей школы Отельного бизнеса - Бангалор (Индия) - 630кВА - 7 этажей - 50 аудиторий на этаж
    - Фабрика бутылочного розлива Perrier - 5000кВА- 2 этажа - 10000м² - Производительность: 50 000 бутылок в час
    - Мол - Сан-Пауло (Бразилия) - 2000 кВА - 4 трансформатора - 4 уровня
    Среди преимуществ использования ID Spec Large
    •  До 40% экономия времени работы на стадии П
    • 100% решений проанализированы на энергоэффективность и оценены с точки зрения влияния на окружающую среду (выбросы CO2)
    • 100% профессиональные решения
    Руководство доступно по ссылке на файлообменный ресурс http://moemesto.ru/olgash/file/11652216/ID%20Spec%20Large_rus_v_3_1.pdf