Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    15/10/2012

    Расширение ассортимента модульной серии W45: накладка-держатель под модули RJ45 AMP Keystone в формате 45х22 доступна для заказа

    Учитывая многочисленные запросы на расширение ассортимента модульной серии W45, информируем Вас, что с 15 октября 2012 года доступна для заказа накладка-держатель под модули RJ45 AMP Keystone в формате 45х22.

    Новые накладки доступны в двух цветовых исполнениях:
    - ярко белом и белом RAL9010, последний идеально сочетается с кабель-каналами OptiLine 45 и Ultra.

    Референс для заказа:
    - RIN-145-B (ярко белый)
    - RIN-145-BЕ (белый RAL9010)

    Совместимость с модулями RJ45:
    - накладки полностью совместимы с модулями RJ45 AMP Keystone типа SL, как с экранированными, так и с неэкранированными, а также с их аналогами

    Упаковка:
    - индивидуальная упаковка на 4 штуки с топером, минимальное количество для заказа – коробка с 40 штуками (10 пакетов х 4шт).

    Информация:
    информацию о новых накладках можно найти в каталогах:

    - Электроустановочные изделия Дуэт, W59, W45, Этюд, Рондо, Прима, Хит (референс для заказа MKPR-533, лето/2012)
    - Кабеленесущие системы OptiLine 45, Ultra, Performa (референс для заказа MKP-CAT-OL45-12, 08/2012)
    - Лифлет “Кабельные каналы Ultra” (референс для заказа MKP-LFL-ULTRA-12, 04/2012)

    Накладка-держатель 45х22 под модули RJ45 AMP Keystone       Накладка-держатель 45х22 под модули RJ45 AMP Keystone   Накладка-держатель 45х22 под модули RJ45 AMP Keystone