Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    08/07/2010

    Новая серия электроустановочных изделий открытой установки «Этюд Дача»

    Появившаяся летом 2009 года серия для дачного и коттеджного строительства «Этюд Дача» в цвете «Сосна» имела большой успех в первую очередь за счет своей естественности при монтаже на деревянных поверхностях светлых оттенков.

    Новинка лета 2010 – серия электроустановочных изделий открытой установки «Этюд Дача» в новом цвете под темное дерево «Бук», которая расширила предложение для загородного строительства от компании «Шнейдер Электрик».
    Следует отметить, что приятные на ощупь изделия серии «Этюд Дача» идеально подойдут для установки в интерьерах с отделкой как под темные породы, так и из натурального дерева. Покрытие розеток и выключателей серии «Этюд Дача» выполнено из высококачественного материала: специальная технология нанесения покрытия с использованием активатора и защитного лака придает изделию устойчивость к внешним воздействиям.
    Изделия выпускаются из высококачественного пластика (полиамид), отличаются современным элегантным дизайном, компактными размерами и имеют широкую область применения.
    В ассортименте изделий «Этюд Дача» представлены самые популярные функции для открытой установки: одноклавишные и двухклавишные выключатели, в том числе с подсветкой, розетки одноместные и двухместные, с заземлением и без заземления, а также розетки с защитными шторками.
    Основания изделий (к которым крепятся токоведущие части) выполнены с добавлением стекла (до 30%), улучшающим диэлектрические свойства. Контактные гильзы в розетках сделаны из латуни толщиной 0,6 мм. Контактные площадки в выключателях выполнены из сплава с добавлением серебра (до 90%).
    Все изделия серии «Этюд» отвечают требованиям ГОСТ Р и имеют сертификаты соответствия.
    Серия «Этюд» производится на заводе «Потенциал» в г. Козьмодемьянск.
    Информацию о центрах продаж продукции компании "Шнейдер Электрик" можно получить в Центре поддержки клиентов компании по телефону 8 800 200 64 46.