Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    08/07/2010

    Компания "Шнейдер Электрик" объявляет о снижение цен на продукцию серии "Домовой" на 25%


    Уважаемые партнеры!

    С 1 июля 2010 года ЗАО «Шнейдер Электрик» снижает цены на продукцию серии ДОМОВОЙ в среднем на 25%.
    Снижение цен стало возможным благодаря модернизации производства модульных устройств.
    Ниже представлены рекомендуемые РОЗНИЧНЫЕ цены, включая НДС, на некоторые из них в сравнении с прежними ценами.
    Автоматический выключатель ВА63 1П 10A C (арт. 11202) - 106.20 р. (137.80 р.)

    Автоматический выключатель ВА63 1П 16A C (арт. 11203) - 97.35 р. (136.24р.)

    Автоматический выключатель ВА63 1П 20A C (арт. 11204) - 115.05 р. (144.05 р.)

    Автоматически выключатель ВА63 1П 25А С (арт. 11205) - 97.35 р. (136.24 р.)

    Дифференциальный выключатель нагрузки ВД63 2П 25A 30MA (арт. 11450) - 911.55 р. (1,114.52 р.)

    Дифференциальный выключатель нагрузки ВД63 2П 40A 30MA (арт. 11452) - 973.50 р. (1,221.48 р)

    Дифференциальный автоматический выключатель  АД63 1П+Н 16A 30MA C (арт. 11473) - 1,194.75 р. (1,775.42 р.)

    Дифференциальный автоматический выключатель АД63 1П+Н 25A 30MA C (арт. 11474) - 1,212.45 р. (1,775.42 р.)