Новости

    22/03/2010

    Новая Mini Pragma – высокие технологии для домашнего уюта и безопасности

    Дом – главное место в жизни любого человека. Дом должен быть комфортным, красивым и безопасным. Выбирая дизайн интерьера, мы руководствуемся собственными представлениями об уюте. Выбирая электрооборудование и аксессуары к нему, мы задумываемся о безопасности, легкости установки и гармоничном сочетании с общим стилем помещения. 

    Эти пожелания потребителей были учтены при разработке новой модели пластикового щитка Mini Pragma для установки в нее модульного оборудования.

    Помимо внешней эстетики щитки Mini Pragma удобны в установке и использовании. В новом щитке Mini Pragma предусмотрено:

    • больше места внутри щитка для более легкой прокладки кабелей;
    • предоставляется свобода выбора варианта установки в соответствии с положением кабелей, DIN-рейки располагаются ассиметрично;
    • изолированная защелкивающаяся система крепления клеммного блока, что обеспечивает его мгновенную установку без какого-либо инструмента, без использования винтов;
    • для навесного корпуса:
    o овальные отверстия, обеспечивающие надежное крепление корпуса и простую корректировку отклонения от вертикали, а выступы на обратной стороне задней панели компенсируют неровности стены;
    o  съемные пластины: одна имеет выбивные отверстия для кабель-канала, другая – может быть легко просверлена;
    o литая DIN-рейка для надежного размещения и фиксации оборудования;
    • для основания встраиваемого корпуса:
    o такая глубина основания, которая позволяет выполнять установку в тонких стенках и перегородках;
    o защита корпуса от попадания цемента благодаря картону, поставляемому вместе с корпусом;
    o перфорированные отверстия на боковых и задней стенках позволяют использовать трубки различного диаметра;
    • дверца, устанавливаемая в разных положениях без какого-либо инструмента, закрывается защелкиванием, а открывается на угол до 140° для обеспечения легкого доступа к оборудованию;
    • замок с ключом (в качестве аксессуара); 
    • Аксессуар – лампа подсветки на LED, который позволяет обеспечить удобный доступ к оборудованию. Даже в случае отключения электроэнергии в доме она будет освещать оборудование в течение 20 минут, что удобно для ведения восстановительных работ. Лампа не нуждается в замене, так как оснащена суперконденсатором с постоянной подзарядкой.


      За более подробной информацией Вы можете обращаться:
    •  в Службу поддержки Управление ЖС в г.Козьмодемьянск по тел. (83632) 92 100;
    •  в Центр поддержки клиентов 8 800 200 64 46
    •  на сайт http://www.domuzo.ru/catalog/10649