Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    27/03/2009

    Электроустановочные изделия ELSO: остерегайтесь подделок!

    В последнее время на рынке стала появляться продукция, по дизайну похожая на новую коллекцию ELSO. Однако за ее качество «Шнейдер Электрик» ручаться не может, поэтому еще раз напоминает об основных отличительных особенностях новой коллекции ELSO

    Одним из основных приоритетов «Шнейдер Электрик» является обеспечение своих заказчиков продукцией самого высокого качества, ведь только благодаря этому можно гарантировать безопасность своего оборудования.

    В 2008 году компания «Шнейдер Электрик» выпустила новую коллекцию электроустановочных изделий ELSO, которые уже много лет пользуются заслуженной популярностью именно за высокое качество и безопасность.

    В последнее время на рынке стала появляться продукция, по дизайну похожая на новую коллекцию ELSO. Однако за ее качество «Шнейдер Электрик» ручаться не может, поэтому еще раз напоминаем об основных отличительных особенностях новой коллекции ELSO:

    1. ELSO Сделано в Германии 

    Мы обеспечили несколько уровней защиты от «серого» импорта, что дает заказчику 100% гарантию подлинности того, что продукция произведена в Германии.

    2. Широта предложения (линейки) 

    Серия ELSO включает широкий ассортимент как розеток и выключателей, так и изделий с электронными функциями. Линейка, в которую среди прочих изделий входят трехклавишный выключатель, 5 видом диммеров для разных типов нагрузки, 3 вида термостатов, в том числе программируемый для теплого пола и др.), специально адаптирована для российского потребителя.

    3. Дуропласт 

    Материал – дуропласт, который в отличие от термопласта не царапается, не выгорает, не собирает пыль (гигиеничен).

    4. Упаковка 

    Все изделия серии ELSO упакованы индивидуально, что дает такие преимущества как:

    • защита изделия при транспортировке и хранении
    • яркий дизайн упаковки с атрибутами немецкого флага повышает привлекательность продукта

    5. Маркировка 

    Все изделия серии ELSO промаркированы в соответствии с требованиями российского законодательства (страна-изготовитель, поставщик и т.д.), что очень актуально в свете участившихся проверок торговых точек.

    6. Защита от «серого» импорта 

    Специальная заводская комплектация (только для России изделие состоит из 2-х частей, а не из 3-х, как для других стран):

    новый артикульный код ELSxxxxxx только для России
    индивидуальная упаковка специально для России
    сертификаты действуют только на артикулы ELSxxxxxx

    7. Универсальность рамок до 5 постов (подходят для вертикального и горизонтального монтажа).