Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
EasyQuote для электриков

Скачать приложение EasyQuote для электриков
 
 
 
 
 
 

Теперь можно легко создавать спецификации и коммерческие предложения!

 

Download EasyQuote for Electrician

 
 

Приложение поможет оценить стоимость распределительных щитов и электроустановочных изделий для любых проектов жилищного строительства. Все расчеты соответствуют российским стандартам и правилам монтажа.

 
 
 
 
 


 
EasyQuote , define the scope of the quotation
 

   

 

Определите масштаб бюджетной оценки: полностью новое оборудование или модернизация. Соответственно, выберите только «Электроустановочные изделия», либо «Электроустановочные изделия» и «Распределительный щит».

Укажите характеристики квартиры и нагрузок: площадь, котел, электрическая плита и т. д., для автоматического создания распределительного щита.

 


   EasyQuote, name the rooms  

EasyQuote, name the rooms

Выберите типы помещений
Укажите наименования оборудования, их количество и функции.

Сгруппируйте электроустановочные изделия по функциям
для подбора рамки.

 

 
EasyQuote, change the style in 1 click 

 

EasyQuote, change the style in 1 click

Измените серию 
всех устройств для каждого помещения или для всего распредщита одним нажатием.



 

EasyQuote , select retailers

 

 

EasyQuote, select retailers

Выберите розничный магазин из списка
(название компании, расположение и контакты), чтобы помочь вашему клиенту приобрести продукты.


  EasyQuote, export quotations and BOM EasyQuote, BOM in Excel

Сохраните спецификацию в формате Excel.

 

 

EasyQuote, export quotations in PDF 

Отправьте клиенту коммерческое предложение в формате PDF
со сгруппированным оборудованием по функциям и помещениям.



EasyQuote, export quotations in PDF
 
 
  Пример схемы подключения
автоматов Easy9
Скачать пример схемы подключения автоматов Easy9  
 
 
 
 
  Дополнительная информация
о подключении автоматов Easy9
Скачать информацию о подключении автоматов Easy9
 
 
 
 
Скачать приложение EasyQuote для электриков 
Бесплатно
скачивайте
Бесплатно
пользуйтесь

Скачать приложение EasyQuote для электриков

Скачать приложение EasyQuote для электриков