Водоснабжение
        This image can't be displayed
         
         
         

        Решения для предприятий водоснабжения

         
         
         
         
         
         
         

        Основные задачи в отрасли

        • Непрерывность обслуживания и прозрачность бизнес-процессов для органов государственной власти
        • Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание (затраты на электроэнергию составляют около 30% эксплуатационных расходов) с целью сохранения прибыли
        • Растущие потребности в высокотехнологичных, передовых производственных процессах
        • Баланс между разделением ответственности и прибыльностью проекта (проектирование и сооружение)

        Что может предложить Schneider Electric?

        • Надежный партнер для сотрудничества:  Тесные связи с ключевыми игроками мирового уровня и наличие во всех странах мира региональных представительств и сервисных центров, широкую сеть специализированных партнеров и опыт реализованных проектов.
        • Достижение максимального энергосбережения: Оптимизация всей электрической сети, фильтрация гармоник (увеличение срока службы оборудования) и компенсация реактивной мощности (сокращение затрат на электроэнергию). Оптимизация работы насосных станций и водопроводной сети в целом (экономия до 40% электроэнергии).
        • Предложение проверенных решений для систем энергоснабжения и управления: Типовые архитектуры для всех типов насосных и водоочистительных станций: от самых маломощных насосных станций до самых крупных станций водоподготовки и станций аэрации.
        • Проектирование решений совместно с Заказчиком: Возможность применять решения во всех регионах с учетом местной специфики и пожеланий Заказчика.
        • Поставка законченного проекта или комплекса услуг, включая автоматизированные системы управления энергоснабжением и производственными процессами, а также системы управления зданием и обеспечения бесперебойного энергоснабжения: от изучения исходных данных до ввода в эксплуатацию.