Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Солнечная энергетика

Новости: Солнечная энергетика

Новая прошивка для инверторов серии Conext SW

С 9.12.2014 на нашем сайте  www.SEsolar.ru в разделе Conext SW => Downloads => Firmware доступна новая версия прошивки для инверторов Conext SW на 2,5 и 4 кВт. Эта прошивка существенно расширяет функционал инверторов серии Conext SW и открывает новые горизонты их использования.
Кратко о новых функциях Conext SW:
- Режим Load Shave (сглаживание пиков): этот режим позволяет инвертору в заданные  промежутки времени ограничивать ток от источника переменного тока (сеть или генератор), а недостающее для питания нагрузок количество электроэнергии добирать из аккумуляторных батарей;
- Режим AC Support (поддержка источника переменного тока): этот режим позволяет инвертору поддерживать питание нагрузок с помощью преобразования и максимального использования полученной энергии от внешнего источника питания постоянного тока (например, солнечного MPPT контроллера), подключенного к АКБ. Когда солнечной энергии не хватает для питания нагрузок, инвертор добирает недостающее количество электроэнергии от источника переменного тока (сеть).
 - Временная задержка режимов Load Shave и AC Support: эта функция задержки позволяет МРРТ контроллеру в течение гарантированного промежутка времени предварительно зарядить АКБ. Эта функция называется PLSDelay. Она позволяет полностью зарядить АКБ перед активацией режимов Load Shave и AC Support. Эта функция полезна в системах, где необходимо минимизировать циклирование АКБ для увеличения их «срока жизни».
- Режим AC Coupling (как в XW+): этот режим часто используется в системах, не имеющих подключение к сети, когда сетевой инвертор подключается на выход инвертора Conext SW (на шину нагрузок). SW в таком случае задает опорные значения частоты и напряжения для генерации энергии сетевым инвертором. Кроме того, избыток энергии через Conext SW может запасаться в АКБ. Если батареи полностью заряжены и  генерируемая мощность от сетевого инвертора превышает потребление, инвертор SW может специально завышать значение частоты, чтобы уменьшить генерацию;
- Сохранение режима работы инвертора: позволяет сохранять приоритетный режим работы инвертора. В случае прерывания работы инвертора и последующего возвращения в рабочее состояние инвертор SW сразу запускается в приоритетном режиме.
-  Работа с литий-ионными аккумуляторными батареями.

Это не полный список новых функций и возможностей инверторов серии Conext SW. Более подробную информацию Вы найдете в документе conext-sw-addendum-976-0315-01-01_rev-c_eng.pdf в разделе Conext SW в подразделе User Documentanion. Этот документ представляет собой дополнение к руководству пользователя на Conext SW и существует сейчас только на английском языке. Обновление доступно для всех инверторов Conext SW 2,5 и 4кВт. Обновление программного обеспечения на инверторах выполняется с помощью устройства Config Tool или с помощью ComBox.