Installation Systems & Control

News: Installation Systems & Control

«Дом» для электрооборудования по-итальянски

Компания «Шнейдер Электрик» представляет обновленную серию пластиковых корпусов Mini Pragma для установки модульной аппаратуры в жилых домах, коттеджах, офисах, гостиницах и т.д. 

Ассортимент серии представлен двумя типами щитов: встраиваемыми и навесными.

Корпус навесных щитов выполнен в   белом цвете, дверца – в белом или дымчатом исполнении.
Цвета лицевых панелей   встраиваемых щитов разнообразны – металлик, фисташковый, гранатовый, песчаный, что позволяет им сочетаться с рамками розеток и выключателей серий Unica Хамелеон и Unica TOP.

Корпус Mini Pragma сделан из  качественного пластика, что обеспечивает повышенную надежность  и делает продукцию более приятной в использовании. Mini Pragma разработана итальянскими дизайнерами в Милане, что вдохнуло в серию идеи столицы мировой моды.

В серии Mini Pragma будут доступны функциональные аксессуары: лампочка подсветки (подсвечивает щиток в случае отключения питания), уплотнительные пластины для достижения степени защиты IP41 и многие другие.
И, наконец, производители Mini Pragma внесли свой вклад в защиту окружающей среды. Задние части встраиваемых корпусов сделаны из вторично переработанного полистирола, а упаковочная пленка – из биоразлагаемого материала. 

 

 

 

 

 


 
Технические характеристики Mini Pragma:

  • Номинальный ток: 63A (кроме 4-модульных: 50A)
  • Номинальное напряжение: 400В
  • Электрооборудование класса II
  • Рабочая температура: от -15°C до +70°C
  • Защита от проникновения твердых тел и жидкостей: IP40 (IP41 со специальным аксессуаром)
  • Защита от механических ударов: IK07
  • Самозатухание: 650°C/30 секунд

Mini Pragma доступна для покупателей в розничных точках продаж и магазинах DIY с ноября 2009.