• Default Alternative Text

    Оптимизация энергопотребления

    Man walking through data center room, data center operations.

    Главные задачи

    Затраты на энергию являются значительным фактором, определяющим текущие условия развития бизнеса, как для владельцев гостиниц, так и для промышленных предприятий. Оборудование и процесса потребляют все большие объемы энергии, а стоимость энергии растет рекордными темпами. Компаниям важно добиться эффективности, не затрагивая производительность или степень удовлетворенности заказчика, однако стоимость энергии существенно затрудняет достижение поставленных целей.
    • Решения

      Эффективное снижение затрат на энергопотребление без ущерба производительности, функциональности или безопасности требует учета множества факторов. Вы должны знать точки потребления и утечки энергии, проблемные места в вашем оборудовании и возможности применения наилучших практик.  Наши системы, созданные для управления энергоресурсами, включают инновационное программное обеспечение и интеллектуальные устройства управления и контроля, и помогут вам не только достигнуть поставленных горизонтов, но и превзойти их. 

      Программное обеспечение Power Management Expert предоставляет пользователям доступ к подробной информации о текущих параметрах энергопотребления и ретроспективным данным в целях оценки и определения тенденций и проблемных аспектов. Решение PowerSCADA Expert в реальном времени выполняет функции контроля и управления, позволяя пользователю сконфигурировать систему на почти мгновенное реагирование на изменение условий. Помимо прочего, наше высококачественное аппаратное обеспечение, представленное датчиками, шлюзами, предохранительными реле, контролерами и другими устройствами, предоставляет надежные и точные данные измерения от любой интересующей вас точки системы.

    • Ценностное предложение

      Компания Schneider Electric поможет вам найти баланс между затратами на электроэнергию и потреблением. Мы предоставим любые решения для экономии электроэнергии, которые не поставят под угрозу надежность, производительность или функциональность вашего рабочего процесса вне зависимости от того, оптимизируете ли вы существующие системы или проектируете новые.

    • Основные особенности

      Мы понимаем принципы работы энергетических систем и влияющие на них факторы. Наш многолетний опыт позволяет нам предоставлять нашим заказчикам экспертные рекомендации по оптимальному достижению поставленных задач в сфере управления энергоресурсами как для существующих, так и для новых систем. Наши решения включают широкий набор функций по управлению энергоресурсами, поэтому вам не нужно устанавливать множественные системы даже при наличии таких разносторонних требований, как увеличение надежности, оптимизация качества энергии, экономия затрат и сокращение энергопотребления.

    Варианты применения