• Default Alternative Text
    Решения для бесперебойного энергоснабжения и управления энергоресурсами, разработанные для широкого спектра применения: от домашних систем до дата-центров и промышленного оборудования.

    Источник бесперебойного питания (ИБП)

A man squatting in front of a server console with his laptop.

Главные задачи

Увеличение энергопотребления и растущие расходы на энергообеспечение, использование ограниченного физического пространства, упрощенная интеграция в DCIM и удаленная визуализация оборудования являются основными проблемами в обеспечении доступной надежной системы для поддержания устойчивого развития бизнеса.
  • Решения

    Определяя стандарты качества, инновационных технологий и поддержки мы предлагаем широчайший выбор ИБП решений в соответствии с конкретными эксплуатационными условиями, различными потребностями и бюджетами, а также защиту против всех типов тяжелых последствий от скачков напряжения до отключения электропитания.

    • ИБП в стойке: Интеллектуальный и эффективный сервер и защита электрической сети от начального уровня до модульных и масштабируемых систем электропитания, резервирования и исполнения
    • Модульные ИБП: Резервные масштабируемые системы защиты электропитания, предназначенные для эффективного в плане затрат обеспечения доступности и полной интеграции в современные центры обработки данных
    • Настраиваемые ИБП: Наши эксперты анализируют Ваши текущие и и будущие потребности, определяя требования к настройке продукции, а также необходимость в модернизации конкретных структур
  • Ценностное предложение

    Мы являемся мировым лидером в обеспечении высококачественных решений в сфере распределения питания, позволяющих увеличить доступность электропитания и время безотказной работы систем в промышленной/производственной областях, критически важного электрического оборудования, корпоративных сетей и центров обработки данных. Используя наши программы по комплексному контролю качества (TQM) и энергоснабжению с поддержкой специалистов во всем мире, Вы гарантированно получите самый высокий уровень обслуживания оборудования в течение всего срока его службы.
  • Основные особенности

    • Полный каталог решений по распределению и обеспечению электроэнергии: широчайший ассортимент ИБП, выпрямителей, инверторов, активных фильтров и статических безобрывных переключателей от 1 кВА до нескольких мВА для удовлетворения любых потребностей заказчика.
    • Прочные и надежные системы, разработанные для жестких и тяжелых условий эксплуатации на промышленных и инфраструктурных объектах.
    • Настраиваемые и специально разработанные системы для удовлетворения конкретных требований заказчика.
    • Высокий уровень технических знаний, международная сеть поддержки, продаж и обслуживания.
A man taking handwritten notes with his laptop near him.

Варианты применения

Компания Schneider Electric предлагает масштабируемую защиту по электропитанию с резервированием как для однофазных, так и для трехфазных систем, обеспечивая широчайший выбор ИБП решений в соответствии с конкретными эксплуатационными условиями, различными потребностями и бюджетами, а также защиту против всех типов тяжелых последствий от скачков напряжения до отключения электропитания.

Преимущества

  • Young handsome business man engeneer in datacenter server room
     
    • Резервные аккумуляторные батареи промышленного масштаба
    • Защита от повреждений вследствие скачков напряжения
    • Высокая эффективность при низких, средних и высоких уровнях нагрузки
  • Default Alternative Text
     
    • защита 3-х фазного электропитания с чрезвычайно высокими доступностью, производительностью и эффективностью 
    • источник 3-х фазного электропитания модульной и масштабируемой конструкции
  • Schneider Electric technician discussing data center power managment
     
    • Гибкие и настраиваемые решения по обеспечению электропитания
    • Безопасные решения, которые обеспечивают наилучшее сочетание эффективности, надежности, экономии электроэнергии и сокращение эксплуатационных расходов
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.