• Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.
    Создание гибкого, управляемого, надежного и эффективного дата-центра.

    Распределение электропитания в серверных стойках

    • Читать

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Информационная статья № 48
        Сравнение надежности различных конфигураций системы аварийного энергоснабжения стоек

        Автоматические переключатели и двухканальные системы распределения питания ИТ-оборудования используются для повышения надежности вычислительных систем. Методы статистического анализа надежности обнаруживают большие различия в показателях надежности при использовании различных методов. В данной информационной статье описываются различные архитектуры систем аварийного энергоснабжения, применяемые сегодня в критически важных системах Затем приводится анализ надежности различных сценариев и их результаты. В ходе анализа определяется, какой метод обеспечивает наилучшую производительность, и чем отличаются альтернативные варианты при сравнении по производительности и стоимости. Читать информационную статью № 48
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Информационная статья № 27
        Эффективность и другие преимущества подачи напряжения в 208 Вольт по сравнению с напряжением в 120 Вольт на ИТ-оборудование

        Решения, принятые в отношении распределения питания напряжением в 208 В или 120 В на ИТ-оборудование, могут существенно повлиять на общую эффективность работы центра обработки данных. В настоящей информационной статье описываются варианты подачи напряжения 208 вольт (В) и 120 В на сервера в Северной Америке и анализируется эффективность этих вариантов. Этот же вопрос рассматривается в отношении использования напряжения в 200В и 100В в Японии. Читать информационную статью № 27
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Информационная статья № 43
        Динамическое изменение энергопотребления в центрах обработки данных и сетевых помещениях

        Энергопотребление в центрах обработки данных и сетевых помещениях меняется каждую минуту в зависимости от вычислительной нагрузки. Масштабы этих изменений значительно растут при внедрении в серверы и оборудование связи технологий управления питанием. Такое изменение приводит к возникновению новых проблем, связанных с управлением ресурсами. Читать информационную статью № 43
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Информационная статья № 29
        Варианты питания стоек для высокоплотных решений

        В данной статье объясняются и сравниваются альтернативные варианты питания стоек высокой плотности в центрах обработки данных и сетевые помещениях. Рассматриваемые вопросы включают в себя количество линий питания, сравнение однофазных и трехфазных систем, количество и расположение автоматических выключателей, перегрузку, выбор типа разъемов, выбор напряжения, резервирование и потерю резервирования. Определяется необходимость в системе электропитания в стоечном исполнении для адаптации к меняющимся требованиям. Обозначаются руководящие принципы для стоечных систем, которые обеспечивают надежную подачу питания во время адаптации к изменяющимся требованиям. Читать информационную статью № 29
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Информационная статья № 129
        Сравнение архитектур распределения электропитания в центрах обработки данных

        К настоящему времени достигнуты значительные успехи в области эффективности, энергетической плотности, контроля энергопотребления и реконфигурируемости систем распределения электропитания в центрах обработки данных. В настоящей статье сравниваются пять методов распределения электропитания, включая распределительные щиты, кабельную проводку, монтируемую "по месту", претерминированное решение распределения питания заводского исполнения, напольные модульные системы распределения питания и модульные шинопроводы, а также описываются их преимущества и недостатки. Даются указания по выбору оптимального метода для конкретных приложений и ограничений. Читать информационную статью № 129
    • Узнайте

      Приложение по выбору распределительных стоек Rack PDU Selector


      Используйте приложение Rack PDU Selector для выбора стоек распределительного оборудования, предназначенного для покрытия потребностей входного сетевого оборудования, blade-серверов и высокоплотных архитектур. Приложение по выбору распределительных стоек Rack PDU Selector

      Карманный справочник о системах внутристоечного распределения электропитания. Карманный справочник о системах внутристоечного распределения электропитания.

      Краткое справочное руководство по системам внутристоечного распределения электропитания APC


      Краткое справочное руководство по системам внутристоечного распределения электропитания APC, включая базовые, с мониторингом, управляемые и с мониторингом каждой розетки. Краткое справочное руководство по системам внутристоечного распределения электропитания APC

      Краткое описание новых характеристик микропрограммного обеспечения Firmware v6.0.9 для систем внутристоечного распределения электропитания Микропрограммное обеспечение Firmware 6.0.9 для систем внутристоечного распределения электропитания серии AP8000

      Справочник по решениям для центра обработки данных IBM® Data Center. Справочник по решениям для архитектуры центра обработки данных IBM® Data Center.

      Справочник по решениям для центра обработки данных HP® Data Center. Справочник по решениям для архитектуры центра обработки данных HP® Data Center.

      Справочник по решениям для центра обработки данных Dell™ Data Center. Справочник по решениям для архитектуры центра обработки данных Dell™ Data Center.

      Справочник по решениям для серверов серии Cisco® UCS B и C. Справочник по решениям для серверов серии Cisco® UCS B и C.
    • Посмотреть

      • Клиенты о компании Schneider Electric

        Узнайте, что о нас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думают наши клиенты.
      • Услуга управления парком оборудования от компании Schneider Electric

        Информация о нашей новейшей услуге управления парком оборудования и о том, как она может помочь нашим клиентам в управлении важной инфраструктурой источников бесперебойного питания.

      • Netshelter SV: правильные стойки для оборудования

        Нет ни одной серверной, в которой не использовались бы стойки для оборудования. Netshelter SV предлагает стойки, выгодно отличающиеся от обычных: они выше, шире, глубже и позволяют при этом устанавливать любое стандартное оборудование.

      • Компактность и мощность: ИТ-решения для малых и больших серверных

        Больше – не всегда лучше. Благодаря использованию стоек, распределительных щитов и специального ПО мы можем организовать ИТ-инфраструктуру в любом помещении.