• Default Alternative Text
    Развертываемые внутри любого существующего дата-центра, склада или на открытом воздухе - уменьшает сложность и время монтажа.

    Модульное помещение

Angled view of a data and server room.

Задачи

Конструирование или расширение центра обработки данных является сложным и дорогостоящим процессом, который требует огромных предварительных капитальных затрат, а стандартные центры обработки данных не соответствуют требованиям безопасности, необходимым для критически важных ИТ-сред.
  • Решения

    Высококачественные и безопасные модульные помещения для ЦОД располагаются внутри практически любого существующего центра обработки данных, склада или на открытом воздухе. Решения по модульным помещениям для ЦОД позволяют снизить капитальные и эксплуатационные затраты и ускорить время выхода на рынок.
  • Ценностное предложение

    Модульная конструкция: Рентабельное и легко масштабируемое решение в плане строительства по мере расширения.
     
    Защита: Гарантия защиты от таких внешних неблагоприятных воздействий, как огонь, вода, влажность, пыль, дым и электромагнитное излучение, подтвержденная сертификатами.
     
    Энергетическая эффективность: Изоляция модульных помещений для ЦОД повышает эффективность системы охлаждения, таким образом обеспечивая экономию эксплуатационных расходов.
  • Основные особенности

    • Сертификаты на условия температуры и влажности.
    • Сертификаты защиты от пыли и влаги.
    • Теплоизоляционная эффективность, звукоизоляция и герметичность.
    • Электромагнитная совместимость (высокая и низкая частота).
    • Защита от кражи со взломом и механическая прочность.
    • Защищенные от пожара стены, потолок и дверь (120 минут).
Default Alternative Text

Варианты применения

Преимущества

  • Default Alternative Text
     
    • Возможность дальнейшего расширения без ограничения работы
    • Поставляется в конфигурации согласно проекту или с набором инструментов для сборки
  • A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.
     
    • Полностью перемещаемый
    • Монтаж как внутри, так и снаружи помещения
    • Обработанная поверхность класса чистой комнаты