• Business people looking at energy efficiency plans, field service

    Обслуживание ЦОДов на протяжении всего срока службы: Планирование

Man looking at architectural plans

Задачи

На базе испытанной на практике методологии и инструментов автоматизации мы предлагаем экспертную поддержку для вашего проекта, чтобы определить оптимальные затраты, значимость, производительность, интервалы времени, соблюдение регламентов и устойчивость развития.

Обслуживание ЦОДов на протяжении всего срока службы

Data Center Life Cycle Services
  • Решения

    • Определение основных параметров проекта, управляющих архитектурой системы.
    • Разработка концепции системы.
    • Объединение Ваших предпочтений и ограничений.
    • Определение требований к реализации.
  • Ценностное предложение

    На базе нашей методологии и инструментов автоматизации мы предлагаем экспертную поддержку для вашего проекта, чтобы определить оптимальные затраты, значимость, производительность, интервалы времени, соблюдение регламентов и устойчивость развития.
  • Основные особенности

    • Упрощение и сокращение длительности процесса планирования и реализации благодаря нашей обширной коллекции исходных проектов. 
    • Использование передовой практики по снижению рисков простоя для новых и существующих центров обработки данных.
    • Полная сервисная поддержка, которая положительно отражается на проекте и сроке службы центров обработки данных.
Default Alternative Text

Варианты применения

Независимо от того, каким долгим владелец центра обработки данных планирует срок существования своего проекта, инфраструктурное оборудование предприятия должно постоянно соответствовать расчётным показателям работы предпиятия – в том числе, при изменении коммерческих и технических требования к компьтерному оборудованию. Достичь этого можно только при понимании руководством предприятия отдельных стадий жизненного цикла ЦОД и взаимосвязей между ними. Видение картины в целом – процессов, происходящих на каждой из стадий, влияния одних стадий на другие, ключевых задач по обслуживанию, возможных подводных камней – необходимо владельцам центров обработки данных для повышения экономической и технической эффективности их оборудования, упрощения его развёртывания и обеспечения его бесперебойной работы.

Преимущества

  • Two engineers discussing data center operations
     
    • Соответствие нормам и правилам строительства и аутсорсинга
    • Варианты устойчивого развития
    • Планирование расположения
  • Middle-aged man studying to further his education, sustainability.
     
    • Сокращение затрат
    • Сравнительный анализ и варианты управления капитальными и эксплуатационными затратами 
    • Он-лайн инструменты сравнительного анализа и библиотека исходных проектов
  • Default Alternative Text
     
    • Помощь в решении технических и коммерческих задач
    • Планирование эффективности, размеров и доступности: ИТ-помещения, архитектура систем электропитания, архитектура систем охлаждения, управление инфраструктурой центров обработки данных (DCIM) и физическая безопасность
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.