• Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.
    Получить доступ к экспертному опыту для удовлетворения собственных потребностей в обеспечении безопасности и производительности.

    Комплексное сопровождение жизненного цикла дата-центров: Проектирование

    Schneider Electric technician discussing data center power managment

    Задачи

    Вам нужно обеспечить производительность и безопасность центра обработки данных. Если Вам нужен только один компонент, например, система электропитания, система охлаждения, инфраструктура ИТ-помещения, система безопасности, система управления инфраструктурой центра обработки данных или весь центра обработки данных, наши адаптируемые для заказчика услуги проектирования, основанные на непревзойденном профессионализме и обширной библиотеке эскизов, гарантируют удовлетворение любых требований заказчика.

    Обслуживание ЦОДов на протяжении всего срока службы

    Data Center Life Cycle Services
    • Решения

      Наши комплексные решения включают в себя "заводские" расчетные характеристики для эффективности и плотности, спецификацию и компоновочный план физической инфраструктуры всего центра обработки данных, данные по монтажу и графики проекта.
    • Ценностное предложение

      Наши знания в области комплексных центров обработки данных в сочетании с проверенными методологиями, надежными инструментами для проектирования и обширной библиотекой материалов по проектированию обеспечивают быструю, простую и эффективную с точки зрения затрат разработку индивидуальных центров обработки данных. В компании Schneider Electric работает свыше 7000 квалифицированных специалистов, которые готовы выполнить Ваши специальные требования.
    • Основные особенности

      • Мы готовы предоставить Вам обширную библиотеку предварительно сконфигурированных исходных проектов центров обработки данных. 
      • Наши специалисты занимаются проектированием физической инфраструктуры центров обработки данных ежедневно: от стойки к помещению, ряду
      • Мы сотрудничаем с местными уполномоченными органами по всему миру
      • Весь процесс проектирования занимает приблизительно 30 дней или менее
    Two engineers discussing data center operations

    Варианты применения

    Независимо от того, каким долгим владелец центра обработки данных планирует срок существования своего проекта, инфраструктурное оборудование предприятия должно постоянно соответствовать расчётным показателям работы предпиятия – в том числе, при изменении коммерческих и технических требования к компьтерному оборудованию. Достичь этого можно только при понимании руководством предприятия отдельных стадий жизненного цикла ЦОД и взаимосвязей между ними. Видение картины в целом – процессов, происходящих на каждой из стадий, влияния одних стадий на другие, ключевых задач по обслуживанию, возможных подводных камней – необходимо владельцам центров обработки данных для повышения экономической и технической эффективности их оборудования, упрощения его развёртывания и обеспечения его бесперебойной работы.

    Преимущества

    • Business people looking at energy efficiency plans, field service
       
      • Сокращение затрат
      • Полная и частичная подготовка спецификации
      • Библиотека полезных справочных материалов по проектированию
    • Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.
       
      • Высокоэффективное архитектурное проектирование 
      • Готовые варианты, которые упрощают процесс проектирования и оптимизируют денежные потоки
    • man and women talk about energy management in a data center
       
      • Помощь в решении технических и коммерческих задач
      • Помощь в проектировании во всех областях, включая основное проектирование электрической части для обеспечения безопасности физической инфраструктуры, например, помещений для ИТ