• View of tall skyscrapers from below looking up, smart city.

    Интеллектуальное управление электроснабжением с помощью передовой технологии контроля среды в помещениях

    Контроллер специализированного применения - новый подход к управлению путем зонирования по уровням.

View of tall skyscrapers from below looking up, smart city.

Задачи

Владельцам зданий требуется увеличить энергоэффективность и повысить комфорт без дополнительных затрат. Сокращение затрат на установку и времени на ввод в эксплуатацию – это ваши самые главные требования к решениям по управлению средой в помещениях.
  • Решения

    С помощью специализированных комнатных контроллеров можно управлять системами DDC с удобными в использовании термостатами. Благодаря энергоэффективности достигаются оптимальные комфортные условия, что создает незабываемые положительные впечатления у потребителей и позволяет в кратчайший срок окупить ваши инвестиции.
  • Предложение по стоимости

    • Эффективность – это просто.
    • Переход на качественно новый уровень энергоэффективности за счет применения упрощенной автоматики.
    • Технология самого высокого уровня.
    • Технологии, отмеченные наградами и учитывающие пожелания наших заказчиков.
Современный офис, интеллектуальное здание, консультации по устойчивому развитию.

Приложения

Интеллектуальная система, предназначенная для обслуживания и управления инфраструктурным оборудованием зданий любых размеров

Наши комнатные контроллеры идеально подходят как для реконструкции, так и для нового строительства. Они очень просты в установке - для их подключения можно использовать уже имеющуюся проводку. Комнатные контроллеры представлены в виде отдельных изделий, сетевых решений по зонированию (проводные и беспроводные), решений, интегрированных в более крупные системы управления зданиями. Контроллеры имеют различные опции, включая датчики движения и влажности. Благодаря масштабируемости можно легко провести модернизацию, заменив модули связи, а также можно подключить такие дополнительные устройства, как датчики открытия окон и дверей, что позволяет сделать систему еще более удобной.

Преимущества

  • Вид небоскребов снизу, интеллектуальный город.
    • Экономичная альтернатива традиционным электронным контроллерам прямого управления способствует окупаемости инвестиций в кратчайшие сроки.
  • Радиологический центр для пациентов с онкологическими заболеваниями, г. Тюмень, Россия, интеллектуальное здание.
    • Сокращение затрат на установку и времени на ввод в эксплуатацию означает минимальное прерывание ежедневных операций.
  • Инженер с цифровым планшетом стоит перед строящимся зданием.
    • Беспроводные или проводные технологии превосходно подходят как для реконструкции, так и для нового строительства.
  • Коллеги, мужчина и женщина, работают за компьютером, консультации по устойчивому развитию
    • Энергоэффективность и эксплуатационная эффективность способствуют достижению оптимального комфорта и значительной экономии средств.
  • Деловой человек держит планшет в руках, размытый задний фон, современное здание делового назначения
    • Открытая связь с промышленными стандартными протоколами обеспечивает устойчивую работу в рамках сети.
  • Зеленые города будущего, интеллектуальный город, интеллектуальные здания
    • Масштабируемость позволяет системе расти с ростом вашего бизнеса – ваши инвестиции защищены.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.