• Default Alternative Text
    Система управления следующего поколения PlantStruxure PES для энергоэффективного завода c цифровым управлением

    Гибридные решения автоматизации технологического процесса

  • Установка опреснения воды

    Посмотрите, как PlantStruxure PES помогает сделать управление установкой опреснения воды проще, умнее и энергоэффективнее.

  • Молочный комбинат

    Посмотрите, как PlantStruxure PES помогает сделать управление вашей технологической линией молочной продукции проще, умнее и энергоэффективнее.

  • Цементный завод

    Посмотрите, как PlantStruxure PES помогает сделать управление вашим цементным производством проще, умнее и энергоэффективнее.

  • Инновационная система управления

    Жан-Паскаль Трикуар рад представить вашему вниманию систему PlantStruxure Process Expert System (PES), разработанную для повышения энергоэффективности и производительности ваших объектов промышленности

    Default Alternative Text

    Задачи

    Было время, когда на повестке дня каждой лидирующей компании стоял один вопрос: как производить и продавать больше? Но время изменилось, и этот вопрос изменился. Сегодня вам необходимо знать, как производить больше продукции с меньшим потреблением электроэнергии, меньшим расходованием сырья, а также меньшими капитальными и операционными затратами.

    Преимущества сотрудничества с компанией Schneider Electric

    • Альтернативный текст по умолчанию Не можете выбрать между ПЛК, системой SCADA или DCS? Сейчас в этом нет необходимости Наша распределённая система управления (DCS) для гибридных отраслей, включая пищевую промышленность, водоснабжение, металлургию, производство цемента, а также добычу полезных ископаемых, объединяет данные об энергопотреблении и технологическом процессе в одной платформе, предоставляя комплексное управление и производственный интерфейс в режиме реального времени.
    • Альтернативный текст по умолчанию Инновационная система управления, разработанная с учётом реалий современного производства Оцифруйте важные системные данные, используемые на вашем заводе, для их передачи непосредственно вашим инженерам - Ускорьте первый выход на рынок с помощью повышенной стандартизации, которая сокращает время проектирования на 25% - Используйте интеллектуальные устройства в своих операциях с системными перекрёстными ссылками, которые помогут в принятии решений, связанных с производством

    Факты

    • Альтернативный текст по умолчанию Программное обеспечение PlantStruxure PES представляет единую программную среду для выполнения функций проектирования, конфигурирования и эксплуатации, благодаря которой ваша система автоматизации становится более удобной в использовании.
    • Альтернативный текст по умолчанию ПО PlantStruxure PES поддерживается на каждом этапе срока службы вашего объекта благодаря пакету комплексных услуг, предоставляемых нашими сервисными центрами по всему миру.
    • Альтернативный текст по умолчанию PlantStruxure PES интегрирует технологию активного управления энергопотреблением в ваше производство, объединяя данные технологического процесса и энергопотребления в одну систему.
    • Альтернативный текст по умолчанию Согласованная работа основных компонентов PlantStruxure PES позволяет разработчикам быстрее конфигурировать оборудование, а совмещенные инженерные ресурсы позволяют распределять задачи проектирования между группами специалистов.
    • Альтернативный текст по умолчанию ПО PlantStruxure PES экономит время и средства, уменьшая при этом риски, связанные с разработкой вашего проекта, благодаря наличию предварительно конфигурированных и расширяемых библиотек объектов для конкретных областей применения и отраслей промышленности.
    • Альтернативный текст по умолчанию Благодаря PlantStruxure PES специалисты имеют оперативный доступ к требуемой информации, что позволяет быстро диагностировать и решать возникающие проблемы.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.