• Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

    Водоснабжение и обработка сточных вод

    Деятельность в сфере деминерализации и обработки сточных вод – залог того, что людям во всем мире хватит чистой воды. Мы поможем обеспечить надежность и безопасность вашего дела.

    Начать работу над своим проектом
    Water leaking from a joint between two large pipes, water management.

    Задачи

    Компания Schneider Electric помогает решать ключевые задачи в сфере водоснабжения и водоотведения: обслуживание и модернизация инфраструктуры, сокращение расходов на энергию и эксплуатацию, обеспечение соответствия ужесточающимся нормам и правилам, безопасность имущества и данных и т.д.

    Факты

    • Blue earth icon Свыше 40% населения мира живут в условиях дефицита воды
    • Blue drinking water icon Прогнозируется увеличение потребности на воду более чем на 55%
    • Blue earth Europe-Africa icon Свыше 50% поверхностных вод в Европе сильно загрязнены
    • Blue general danger icon В США ежегодные потери воды из-за утечек в магистральных водопроводах составляют 6,5 миллиардов кубометров (данных объемов достаточно для удовлетворения потребностей 200 миллионов человек)
    • Blue Energy icon 8% мирового потребления энергии приходится на процессы водоснабжения и водоочистки в промышленности
    • Blue lightning icon За последние 20 лет отмечено четырёхкратное увеличение количества случаев затопления

    Преимущества

    • Default Alternative Text Максимально эффективное использование ваших основных средств и водных ресурсов Эффективная очистка и транспортировка воды в режиме 24/7 при сниженных эксплуатационных издержках и использовании меньшего количества энергии.
    • EcoXpert icon Мы обеспечиваем эффективность на всёх этапах цикла водопользования Компания Schneider Electric - технологический эксперт мирового уровня с продукцией, решениями и услугами для всех уровней от технологического оборудования до предприятия в целом. У нас есть выполненные проекты в различных областях для каждого этапа цикла водопользования, служащие примерами нашей эффективности.