• Default Alternative Text

    Интеллектуальные города

    Будущее - за умными городами с развитой сетью коммуникаций Наши решения для управления энергоснабжающим и инфраструктурным оборудованием делают города умнее и зеленее уже сегодня.

    Посмотрите видео Читать информационный документ
Пробки на шоссе во время снежной бури на Среднем Западе.

Вызовы умных городов

Перед городами стоят задачи, обусловленные быстрым ростом городского населения, высоким уровнем ожиданий горожан, а также нередко строгими бюджетными ограничениями. Чтобы обеспечить удовлетворённость и удержать в городе талантливых горожан, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции, городам необходимо стать "умнее": применять современные технологии для повышения эффективности, удобства жизни и устойчивости развития.

Факты

  • Пиктограмма Blue earth Всего через 35 лет 66% мирового населения будут жить в городах.
  • Голубой знак «Энергия» Города занимают 2% земной поверхности, при этом на них приходится 75% потребляемой энергии.
  • Значок партнёр 20 миллиардов будущих подключенных устройств IoT будут находится в наших городах.
  • Blue Graph up icon В течение следующих 40 лет мы должны произвести столько энергии, сколько было произведено за последние 4000 лет!
  • Blue lightning icon В течение следующих 100 лет города столкнутся с растущим числом угроз безопасности и неблагоприятных погодных условий.
  • Синяя пиктограмма «Листок» 80% мировых выбросов CO2 приходится на города.

Почему стоит работать с компанией Schneider Electric

  • Значок Умный город Мы создаём Умные Города на основе сотрудничества Мы делаем города более эффективными, более удобными для жизни и более устойчивыми в развитии. Экономьте до 30% потребляемой в городе энергии благодаря нашим энергоэффективным решениям и услугам. Улучшайте качество жизни горожан за счёт уменьшения транспортных пробок в городе и снижения вредных выбросов. Повышайте устойчивость развития города благодаря прозрачности функционирования всех городских департаментов, служб и коммунальных компаний, способствующей сокращению потребления энергии и воды.
  • Значок «Рукопожатие» Наш 5-этапный подход Мы трансформируем процессы проектирования, строительства, управления и модернизации городов, применяя: решения для стоящих перед городом актуальных задач; интеграцию для повышения эффективности; сотрудничество для реализации всех наших планов; инновации для преобразования нашего мира.
  • Умные города: Стратегический фокус на системах управления инфраструктурой в режиме реального времени

    В настоящем документе рассматривается важность стратегического подхода к взаимосвязи между операционными платформами и рабочими группами. Данное решение позволяет сократить расходы, оптимизировать инвестиции, смягчить возникающие кадровые кризисы и создать более устойчивый и эффективный город.

    Читать статью
    software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
  • Сегодняшние энергетические ставки: Ответ Schneider Electric

    Schneider Electric бросает вызов урбанизации и индустриализации, используя инновационные технологии, которые обеспечивают энергоэффективность, устойчивость и автоматизацию процессов.

  • Краегольный камень Умного Города: Эффективность городского хозяйства

    Умные Города начинаются с умных систем. "Умными" смогут стать те города, в которых улучшение критически важных систем определяется сочетанием двух подходов: снизу-вверх, с ориентацией на системы, и сверху-вниз, с ориентацией на данные.

    Читать историю успеха
    Default Alternative Text
  • Мобильность в Умном Городе

    Предложение Smart mobility – более экологичная, интеллектуальная транспортная инфраструктура на основе цифровых технологий – краегольный камень на пути реализации преимуществ Умного Города.

    Читать историю успеха
    Moving traffic in the city
  • Умный Город - Выполненные проекты

    Ознакомьтесь с некоторыми из 250 с лишним проектов, реализованных нами по всему миру!

    Читать историю успеха
    Business people looking at energy efficiency plans, field service
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.