• Sustainability consulting between two construction workers, energy efficiency, water management.
    Решения по обслуживанию энергосистем нефте- и газодобывающих установок.

    Решения по обслуживанию энергосистем нефте- и газодобывающих установок.

  • Прочтите

    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья: Стратегия профилактического техобслуживания систем управления зданием: Улучшенный подход

      Данный документ демонстрирует, каким образом проактивный поход, основанный на профилактическом техобслуживании
      зданий, способен снизить сопутствующие расходы на 20% (максимум).

      Подробнее
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Экономия электроэнергии при повторной сдаче зданий в эксплуатацию

      В данной статье рассматриваются способы, благодаря которым при повторной сдаче зданий эксплуатацию можно добиться экономии электроэнергии на уровне 5–15 % и окупаемости сопутствующих затрат менее чем за 2 года.

      Подробнее
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Оптимизация инфраструктурных систем зданий с помощью аналитических и инженерно-технических расчётов

      В данной статье рассказывается, как применение аналитического ПО для обработки данных, поступающих от систем управления инфраструктурным оборудованием зданий, в сочетании с профессиональной проектно-конструкторской работой может снизить помочь затраты на энергию для оборудования ОВК на 30 % (максимум).

      Подробнее