• Oil facility in front of mountains, oil and gas.

    Системы безопасности для газоперерабатывающих предприятий и предприятий по производству сжиженного газа

Workers in control room of gas plant, sustainability consulting

Основные задачи

Комплексное решение для профилактики аварийных ситуаци
Любому ГПЗ требуется проверенное решение по обеспечению безопасности производства, помогающее устранять риски, избегать незапланированные простои и максимально увеличивать время бесперебойной работы. Системы технологической безопасности должны обеспечивать защиту от самых разнообразных рисков: Системы противоаварийной защиты (ПАЗ), контроля загазованности и пожарной автоматики (КЗ и ПА) и т.д.

Жизненный цикл системы безопасности технологических процессов

Process Safety Life Cycle
  • Решения

    Triconex является единственной в своем роде системой технологической безопасности, обеспечивающей защиту и управление критическими процессами: опыт ее применения насчитывает 30 лет, и к настоящему времени по всему миру функционируют 13.000 таких систем

  • Коммерческое предложение

    • Технологическая безопасность и надежность производственных процессов
    • Соответствует всем экологическим и технологическим нормативам
    • Защита активов и здоровья персонала
    • Выполнение и перевыполнение производственных планов благодаря максимальному увеличению полезного времени работы оборудования
  • Преимущества работы с нами

    • Надежные и безопасные технические решения, сертифицированные для применения на море
    • Одобрено многими инженерами по технологической безопасности, имеющими сертификаты экспертной организации TÜV
    • Запатентованный отказоустойчивый контроллер с тройным модульным резервированием (ТМР)
    • Лидирующие позиции на рынке систем технологической безопасности
Default Alternative Text

Узнайте больше о решениях в области автоматизации процессов по переработке газа и СПГ

Компания Schneider Electric понимает суть производственных рисков и проблем. Будучи Ваши партнером, мы сможем оказывать Вам поддержку на этапах проектирования и осуществления проекта, а также гарантировать долгосрочную техническую поддержку. Это возможно благодаря большому разнообразию наши технологий, обширному опыту и средствам обеспечения технического обслуживания. Вместе мы можем создать единое решение по обеспечению безопасности технологических процессов, которое будет наиболее удобным для вашего бизнеса сегодня и всегда

Преимущества

  • Keyword on keyboard key saying
    Высокий уровень полноты безопасности
    Системы Triconex, предназначенные для работы в условиях аварийных отключений и иных критических условиях соответствуют 1-му, 2-му или 3-му уровням полноты безопасности согласно стандарту IEC 61508 о функциональной безопасности.
  • Рабочий с планшетом перед нефтяной вышкой, нефтегазовая промышленность, вывод сообщений об эксплуатационной эффективности, Интернет вещей.
    Высокий уровень полноты безопасности: системы, предназначенные для работы в условиях аварийных отключений и иных критических условиях соответствуют 1-му, 2-му или 3-му уровням полноты безопасности.
  • The chrome arrow aspire to sky, arrow pointing upward, energy efficiency.
    Высокая эксплуатационная готовность: ТМР-системы могут работать одновременно с 3 главными процессорами, обеспечивая бесперебойное управление рабочими процессами
  • Broker examining stock drop, sustainability reporting.
    Низкие эксплуатационные расходы: программные инструменты со встроенными функциями комплексной диагностики автоматически выявляют сбои конкретных сменных полевых модулей