• Sustainability consulting between two construction workers, energy efficiency, water management.

    Сервисное предложение по обслуживанию энергосистем нефте- и газодобывающих предприятий

    • Ознакомиться

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Информационная статья: Стратегия профилактического техобслуживания систем управления зданием: Улучшенный подход

        Данный документ демонстрирует, каким образом проактивный поход, основанный на профилактическом техобслуживании
        зданий, способен снизить сопутствующие расходы на 20% (максимум).

        Подробнее
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Экономия электроэнергии при повторной сдаче зданий в эксплуатацию

        В данной статье рассматриваются способы, благодаря которым при повторной сдаче зданий эксплуатацию можно добиться экономии электроэнергии на уровне 5–15 % и окупаемости сопутствующих затрат менее чем за 2 года.

        Подробнее
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Оптимизация инфраструктурных систем зданий с помощью аналитических и инженерно-технических расчётов

        В данной статье рассказывается, как применение аналитического ПО для обработки данных, поступающих от систем управления инфраструктурным оборудованием зданий, в сочетании с профессиональной проектно-конструкторской работой может снизить помочь затраты на энергию для оборудования ОВК на 30 % (максимум).

        Подробнее