• Dumper trucks in a row at surface coal mine, mining industry

    УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОМ

    Mining truck , mining industry, transportation

    Мы предлагаем прослеживаемость и полный контроль затрат на топливо

    Потребление топлива - это одна из самых существенных эксплуатационных издержек в горнодобывающей промышленности, и несмотря на то, что затраты на топливо большие, редко удается организовать эффективный мониторинг и контроль расхода топлива.

    • Решения

      Система управления запасами топлива для горнодобывающей промышленности - это инженерное решение, которое позволит вам измерить, проследить, определить и распределить использование топлива для обеспечения наилучшей контролируемости по типу транспортных средств и по типу топлива. Также она позволяет учитывать места возникновения затрат и предоставляет полную картину использования топлива на всех этапах технологического процесса.
    • Ценность предложения

      Мониторинг и отслеживание запасов, закупок и использования топлива позволит вашему управленческому персоналу принимать решения на основе достоверной информации, что увеличит производительность мобильных активов, снизит потребление топлива и убытки, а также повысит общую рентабельность.
    • Преимущества работы с нами

      • Полностью настроенное решение, предназначенное исключительно для нужд вашего предприятия
      • Простота внедрения и использования
      • Гибкость применения - одну и ту же систему можно использовать как для поставки, так и для приема
      • Беспроводные технологии
      • Надежность и возможность использования в суровых условиях
      • Открытая интеграция с другими системами, применяемыми в горнодобывающей отрасли

    Преимущества

    • Plant with berries (2), cement production, mining industry
       
      • Наглядное представление о статусе топлива в реальном времени
      • Определение возможности для экономии
    • Opencast Uranium mine, Wyoming, USA, mining industry.
       
      • Определение потерь и потенциальных мошеннических действий 
      • Предоставление полной картины поставок (по активам, по типу топлива)
    • Workers in control room of gas plant, sustainability consulting
       
      • Настраиваемые отчеты и графики, необходимые для принятия решений