• Default Alternative Text

    Управление основными фондами предприятия и контроль технического состояния оборудования

Бизнесмен держит фотокамеру, чтобы сделать снимок на белом фоне – 64567: shutterstock, управление оборудованием, управление энергией, горнодобывающая промышленность

Управление активами горной промышленности

Новый уровень управления активами

Максимальное увеличение срока службы и производительности активов с момента начала их эксплуатации - одна из ключевых задач для горнодобывающих компаний. Комплексное профилактическое обслуживание - это передовая методика, которая позволяет извлечь максимум из капиталовложений.

  • Решение

    • Мониторинг и контроль состояния оборудования - это решение, позволяющее собирать и анализировать данные диагностики, поступающие от активов предприятия в реальном времени. В результате предлагаются действия по улучшению общей производительности активов и управлению соответствующими операциями - инженерно-техническими работами и обслуживанием.
    • Прогнозная аналитика служит основой для постоянного мониторинга производительности активов в реальном времени.
    • Инструменты отслеживания производительности предоставляют в реальном времени контекстную аналитику по общей эффективности оборудования (OEE) и времени простоев.
  • Преимущество предложения

    Наше комплексное решение по управлению основными фондами фокусирует деятельность на увеличении общей производительности активов, а также помогает в управлении инженерно-техническими работами и обслуживанием.
  • Работа с нами

    • Единое решение по контролю производительности активов, мониторингу состояния производства и прогнозной аналитике
    • Уникальные усовершенствованные алгоритмы прогнозирования идентифицируют малейшие изменения в поведении системы, что позволяет обнаружить проблемы на самых ранних этапах развития.

Преимущества

  • Цементный завод в ночное время, производство цемента.
    Предупреждение потенциальных проблем с оборудованием
    Определение экономически неэффективных активов
  • Буровая установка для добычи газа, горнодобывающая промышленность
    Уменьшение незапланированных простоев
    Снижение затрат на техобслуживание
  • Работник угольного завода с горстью угля в руках, горнодобывающая промышленность
    Повышение доступности и надежности
    Продление срока службы оборудования
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.