• Default Alternative Text

    Релейная и дуговая защита

lighthouse at sunset, transportation safety solutions

Насущные задачи

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения в максимальной степени с обеспечением защиты людей и вложенных средств.

  • Релейная защита требуется для обеспечения: безопасности - функции для обеспечения оперативной безопасности и защиты персонала,
  • надежности - проверенные временем принципы работы с лучшими функциональными возможностями и с соответствием сертификату и стандартам качества
  • практичности - интеграция новых стандартов и возобновляемых источников энергии при сохранении затрат на одном уровне
  • Решения

    Установленные в основных сетях по всему миру, системы релейной защиты MiCOM и Sepam представляют собой основное средство защиты, управления, выполнения измерений, контроля и связи с оборудованием. При установке в систему управления наши проверенные системы защиты формируют важнейший компонент Вашей подстанции, управляющий Вашими ценными активами. Наша компания разрабатывает схемы для ввода проверенных временем алгоритмов и самых последних стандартов для обеспечения защиты оборудования, обеспечения безопасности людей и связи с оборудованием с целью предоставления потребителям решений по защите мирового класса.

  • Ценностное предложение

    Обширный диапазон устройств защиты обеспечивает надлежащую работу и эксплуатационную готовность оборудования.

    • Масштабируемые уровни функциональности и аппаратных средств, наилучшим образом соответствующих предъявляемым требованиям экономически эффективным образом.
    • Универсальные аппаратные средства и инструменты управления релейной защитой для обеспечения простого конфигурирования и установки.
    • Широкий диапазон предоставляемых услуг от простой консультации до комплексного схемного проектирования.
    • Минимизация возможных рисков и уменьшение времени обслуживания за счет прогнозирования операций технического обслуживания.
  • Преимущества работы с нами

    Защита, безопасность, надежность и практичность

    • Устройства защиты с ролевым принципом управления доступом (RBAC) согласно стандарту IEC 62351.
    • Ограничение и регистрация умышленного, случайного или злонамеренного доступа для защиты данных или конфигурации.
    • Независимые Ethernet-сети с двойным IP-доступом для физического разделения.
    • Выберите стандарт IEC 61850 редакции 1 или редакции 2 простым изменением установки.
    • Резервирование прямой передачи данных (IEC 62439 на PRP или на HSR).
    • Ведущая в мире система защиты от вспышек дуговых разрядов и SIL 2 обеспечивает улучшенную эксплуатационную безопасность.
engineer at building automation control panel with laptop

Добавьте лучшую в своем классе защиту к Вашим решениям прямо сейчас!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.